Definições e exigências de segurança conforme a Diretriz de aparelhos de pressão (DGRL)

Definições e exigências de segurança conforme a Diretriz de aparelhos de pressão (DGRL)

Para todos os aparelhos denominados pela Diretriz como aparelhos de pressão (por exemplo: vasos de pressão ou tubulações), deve ser elaborada uma Declaração de Conformidade CE separada. Nesse caso, o próprio fabricante pode escolher qual método de avaliação (sistema de garantia da qualidade, avaliação de amostras de fabricação ou verificação individual) ele tomará como base. Além disso, é necessário o símbolo CE antes que o aparelho seja colocado em circulação.

A Diretriz de aparelhos de pressão realiza uma classificação dos aparelhos de pressão nas categorias I a IV, em dependência do potencial de perigo. O potencial de perigo é determinado, por exemplo, com base nos critérios pressão operacional máxima, volume ou grupo de fluidos.

Título oficial da Diretriz de aparelhos de pressão

Diretriz 97/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de maio de 1997 para ajuste das prescrições legais dos Estados-membros, referente a aparelhos de pressão

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório