Máquinas ligadas em cadeia

Máquinas ligadas em cadeia

Fala-se de máquinas ou instalações ligadas em cadeia, por exemplo, quando máquinas são agrupadas formando uma instalação completa ou quando uma máquina existente é complementada por outra máquina.

O que caracteriza máquinas ligadas em cadeia?

Para avaliar se se trata de uma instalação ligada em cadeia, devem ser respondidas as seguintes perguntas:

  • Existe uma ligação funcional em cadeia? As partes da instalação atuam como uma totalidade ou formam uma unidade?
  • Existe uma ligação de técnica de controle em cadeia? As partes da instalação são operadas como uma totalidade?
  • É necessária uma ligação em cadeia da técnica de segurança? Do ponto de vista da técnica de segurança, as partes da instalação funcionam como uma totalidade?

 

Obrigatoriedade de identificação de máquinas ligadas em cadeia

Se, devido à ligação em cadeia de vários mecanismos parciais, forem esperados efeitos funcionais, efeitos da técnica de comando e da técnica de segurança sobre a instalação completa, então deve ser realizado também o processo de avaliação de conformidade da instalação completa.

Nesse caso, isto significa que, para as partes relevantes da instalação (consideração das interfaces), deve ser realizado o processo completo, desde a avaliação de riscos, até a instalação do símbolo CE, obedecendo a Diretriz de máquinas.

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório