Diretriz CEM

Diretriz CEM

Na era do crescente aumento da ligação de sistemas em rede e do aumento do uso de equipamentos elétricos no ambiente de máquinas, a CEM, uma diretriz para definição de emissões eletromagnéticas de equipamentos, continua ocupando uma alta posição. Equipamentos elétricos não somente podem interferir nas funções de outros equipamentos ou sistemas, mas – se a emissão eletromagnética não for controlada – também representam um considerável risco para o homem e para a máquina.

Por isso, a Diretriz CEM regulamenta a compatibilidade eletromagnética (CEM) de todos os equipamentos colocados em funcionamento ou que são lançados no mercado.

A Diretriz CEM pode ser encontrada na página da internet da Comissão Europeia.

Título oficial da Diretriz CEM

DIRETRIZ 2014/30/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014 para harmonização das prescrições legais dos Estados membros sobre a compatibilidade eletromagnética (nova versão).

Normas afins

 

EN 50370-1/2
série EN 61000
EN 61326
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório