Princípios para construção segura de máquinas
Em seu anexo I, a diretriz para máquinas define cinco passos como base para a construção de máquinas seguras:
1. Definição dos limites de uma máquina. Isso inclui a utilização conforme a finalidade prevista e todo o uso falho que pode ser previsto pela razão.
2. Determinação dos perigos que podem partir da máquina e as situações de perigo a isso ligadas.
3. Avaliação dos riscos, considerando a gravidade de possíveis ferimentos e a probabilidade de sua ocorrência.
4. Valorização dos riscos para determinar se é necessária uma minimização dos riscos conforme o objetivo desta diretriz.
5. Exclusão dos perigos para minimização dos riscos ligados a estes perigos na prioridade definida no item 1.1.2, letra b da diretriz para máquinas, mediante aplicação de medidas de proteção.
Para quem é relevante a diretriz da construção segura de máquinas?
Portanto, o fabricante de uma máquina deve realizar uma avaliação de riscos no sentido da diretriz para máquinas, a fim de detectar todos os perigos ligados a sua máquina. A seguir, ele deve elaborar o projeto e fabricar a máquina com base em sua análise.
Esta exigência também vale para empresas operadoras que trabalham como fabricantes no sentido da diretriz para máquinas. Isso vale, por exemplo, para máquinas que são ligadas em cadeia entre si ou que passam por um processo de conversão, ou seja máquinas com modificações significativas.
Avaliação e redução de riscos conforme a EN ISO 12100
A EN ISO 12100 esclarece os métodos da avaliação de riscos. A avaliação de riscos consiste da análise de riscos e da valorização de riscos.
| Norma | Título |
|---|---|
|
EN ISO 12100 |
Segurança de máquinas Princípios básicos gerais para configuração, avaliação e minimização de riscos |
Mais informações:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]