Os dispositivos de proteção reguláveis são utilizados quando o acesso às áreas de perigo não pode ser proibido totalmente. Este é o caso, por exemplo, ao executar furos com uma furadeira ou em lâminas de serra circular. De acordo com o tipo de trabalho, eles devem ser reguláveis de modo manual ou automático bem como facilmente e sem ferramenta.
Dispositivos de proteção reguláveis limitadores ao acesso
O dispositivo de proteção deve ser fácil de regular para evitar que o pessoal operacional o deixe de modo permanente em posição largamente aberta, caso a regulagem for muito complexa. O dispositivo de proteção não deve permitir a sua remoção fácil.
Norma para dispositivos de proteção reguláveis limitadores ao acesso
Na Europa, a norma EN 953 (ISO 14120) descreve determinantemente as exigências a dispositivos de proteção de barreira física.
| Norma | Título |
|---|---|
| EN ISO 14120 | Segurança de máquinas Dispositivos de proteção de barreira física – Exigências gerais à configuração e à construção de dispositivos de proteção de barreira física fixos e móveis |
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]