Dispositivos de proteção separadores móveis geralmente estão ligados mecanicamente com a estrutura da máquina ou com uma parte fixa nas proximidades da máquina. O dispositivo de fixação pode ser fixado com dobradiças ou instalado sobre trilhos. Podem ser abertos sem ferramenta e atuam somente se estiverem fechados.
Dispositivos de proteção separadores móveis
Dispositivos de travamento como solução de segurança
Dispositivos de proteção separadores móveis podem estar ligados a um dispositivo de travamento. O dispositivo de proteção de travamento faz com que, por exemplo, ao se abrir uma porta de proteção, funções perigosas da máquina sejam paradas e um reinício inesperado seja impedido seguramente.
Normas para dispositivos de proteção separadores móveis
| Norma | Título |
|---|---|
| EN ISO 14120 |
Segurança de máquinas |
| EN ISO 14119 |
Segurança de máquinas - sistemas de travamento associados a dispositivos de proteção de barreira física - Princípios de configuração e escolha |
Proteção contra (re)início inesperado de uma máquina
Depois de ativado um dispositivo de proteção, uma máquina não deve reiniciar automaticamente depois que a pessoa saiu da área de proteção. O reinício somente pode ser possível com a confirmação em um aparelho de comando e com contato visual sobre esta área.
Isto é relevante, por exemplo, quando a alimentação de energia elétrica é restabelecida depois de uma interrupção ou se, por um comando com defeito, um acionamento der partida inesperadamente.
Norma para proteção contra (re)início inesperado
| Norma | Título |
|---|---|
| EN ISO 14118 |
Segurança de máquinas |
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]