Qual deve ser a cor de um botão de parada da área?

Além das várias categorias de parada, a norma harmonizada EN ISO 13850 define diretrizes de projeto correspondentes no que diz respeito à especificação da cor de um botão de parada de emergência. Um botão de parada de emergência deve ser claramente reconhecível, facilmente visível e rapidamente localizado. Por esta razão, uma parada de emergência deve ser vermelha sobre um fundo amarelo.

Para um botão de parada da área, segundo a EN 60204-1:2019, 10,2 Elementos de comando, usar preferencialmente a cor PRETA, CINZA ou BRANCA. Mas não deve nunca coincidir com o esquema de cores de um botão de parada de emergência.

Observação ampliada:
De acordo com a DIN EN 60204-1:2019, seção 9.2.3 PARADA, é determinado que as funções de parada devem ser determinadas com base na avaliação de riscos e nas exigências funcionais da máquina.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório