Existe uma norma que informa qual velocidade minimizada pode ser operada, por exemplo, por esteiras transportadoras quando a esteira transportadora não está protegida por uma estrutura?

Velocidade reduzida segura e sistemas transportadores contínuos

Na norma C EN 619:2002 para sistemas transportadores contínuos, as velocidades apenas são informadas nos casos em que também é necessário transportar pessoas. São elas:
 
Esteiras transportadoras contínuas para conduzir junto:

  • Altura do corredor: Velocidade de transporte de 0,3 m/s
  • 0,3 m acima da altura do corretor: Velocidade de transporte de 0,15 m/s
  • Parapeito completo: Velocidade de transporte de 0,5 m/s

Ainda sobre esse tema, a VDI 2854 informa sobre velocidades reduzidas seguras. Nela é descrito que uma velocidade é considerada segura se a pessoa tiver tempo de se afastar no caso de um evento perigoso.

 

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório