O que significa totalidade de máquinas?

No sentido da Diretriz de Máquinas 2006/42/CE, fala-se em uma totalidade de máquinas quando máquinas individuais operam em conjunto ou quando estão dispostas de modo que devam ser consideradas uma unidade fechada.

Para verificar se há uma totalidade de máquinas, observa-se se existe uma correlação de produção ou de segurança.

1. Correlação com a técnica de produção?

Sim Continuar com 2.
Não Declaração de conformidade CE e marcação CE das máquinas individuais

2. Correlação com a técnica de segurança?

Sim Totalidade de máquinas no âmbito da Diretriz de Máquinas, declaração de conformidade CE e marcação CE para a totalidade de máquinas
Não Declaração de conformidade CE e marcação CE das máquinas individuais

Se houver uma “totalidade de máquinas” e uma declaração de conformidade CE tiver que ser emitida, aquele que monta ou montou a “totalidade de máquinas” a partir de máquinas individuais ou de partes de uma máquina é considerado um fabricante. Esse pode ser o fabricante de uma única máquina ou de uma parte da máquina, bem como o operador da “totalidade de máquinas” resultante. É importante regulamentar essa questão contratualmente, pois, caso contrário, o operador será visto como fabricante.

Aquele que atua como fabricante da “totalidade de máquinas” é responsável por garantir que o conjunto como um todo atenda aos requisitos de saúde e segurança da Diretriz de Máquinas (LMR) 2006/42/CE.

Entre as atribuições do fabricante da “totalidade de máquinas” estão:

  1. Elaboração da documentação técnica: de acordo com o Anexo VII da Diretriz de Máquinas (LMR) 2006/42/CE, o fabricante elabora os documentos técnicos necessários.
  2. Avaliação e redução de riscos: o foco está especialmente nas interfaces entre as máquinas conectadas.
  3. Elaboração do manual de instruções: o fabricante elabora um manual de instruções abrangente para a “totalidade de máquinas” completa. As instruções de operação e manutenção de cada máquina também fazem parte da documentação geral.
  4. Execução do processo de avaliação de conformidade: de acordo com o Artigo 12 e o Anexo VIII-X da Diretriz de Máquinas (LMR) 2006/42/CE, o fabricante executa o procedimento de avaliação de conformidade apropriado para a “totalidade de máquinas”.
  5. Elaboração e assinatura da declaração de conformidade CE: de acordo com o Anexo II da Diretriz de Máquinas (LMR) 2006/42/CE, o fabricante elabora a declaração de conformidade CE para a “totalidade de máquinas”.
  6. Colocação das etiquetas e da marcação CE: o fabricante anexa uma etiqueta de identificação separada com as informações necessárias e a marcação CE à “totalidade de máquinas” de acordo com o Anexo III da Diretriz de Máquinas (LMR) 2006/42/CE.
  7. Inserção das documentações: as declarações de conformidade CE e instruções de operação para máquinas completas, bem como as declarações de incorporação e instruções de montagem para as partes de máquinas que foram incorporadas na “totalidade de máquinas” são adicionadas à documentação técnica da “totalidade de máquinas”.

É importante seguir estes passos cuidadosamente para garantir a segurança e a conformidade da “totalidade de máquinas”.

Outros links

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório