Teste de freios seguro (SBT)

É obtido um aumento considerável na segurança com o uso da função "Teste de freios seguros". Se a parte mecânica propensa a desgastes dos freios não passar por manutenção constante, não pode ser garantido, em caso de perigo, que o freio de parada tenha o desempenho de frenagem desejado.

A função "Teste de freios seguro" verifica as funções dos freios. De acordo com a aplicação e exigência da análise de riscos, o teste de freio é executado em cada ciclo produtivo ou também apenas a cada 8 horas. Durante o teste, o freio é esforçado com um binário adicional. Se durante o teste se alterar a posição, isto será detectado com estado não permitido, o que leva a uma mensagem que bloqueia a continuação da operação. A instalação é parada de forma segura e o freio pode ser reparado.  Isso causa uma redução substancial dos gastos com manutenção.

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório