Qualidade na Pilz

Sistema de gestão de qualidade da Pilz de acordo com a DIN EN ISO 9001

A Pilz GmbH & Co. KG foi uma das primeiras empresas na Alemanha a ser certificada no setor de eletrônica industrial, em 1994. Desde então, a Pilz vem mantendo a sua certificação ininterruptamente. Pela rigorosa observância à ISO 9001, a Pilz fornece aos seus clientes a garantia de que, em qualquer etapa de desenvolvimento do produto, será feito o máximo para entregar produtos perfeitos e de alta qualidade.

Auditorias internas e externas são consideradas pela Pilz um desafio para aperfeiçoar-se continuamente em todas as áreas. A Pilz vê isso como parte integrante da filosofia da empresa em benefício dos clientes, dos fornecedores, dos funcionários e de toda a sociedade.

Certificado ISO 9001

Diretrizes de qualidade

Sistema de gestão de qualidade da Pilz de acordo com a DIN EN ISO 9001

Outras certificações

Certificado TÜV Süd

Unidades de produção testadas e constantemente monitoradas

O órgão TÜV Süd atesta que os produtos fabricados pela Pilz em sua unidade de produção e os meios, as ferramentas e as medidas utilizadas para a fabricação são adequados para fabricar produtos eletrônicos de alta qualidade. Para isso, foi necessário comprovar, sob parâmetros rígidos, que as unidades de produção foram instaladas e operam técnica e organizacionalmente, de modo a garantir uma qualidade uniforme na fabricação e nos produtos. O direito de exibição de uma marca de certificação TÜV Süd está relacionado a parâmetros rígidos inspecionados e controlados regulamente pelo órgão de inspeção TÜV Süd.

Certificação de Functional Safety Management (FSM) do desenvolvimento

A Pilz realize o desenvolvimento de acordo com um sistema de gestão determinado por parâmetros e recomendações rígidos (Functional Safety Management), que corresponde às exigências conforme EN/IEC 61508.

O FSM foi testado segundo parâmetros importantes pelo TÜV e confirmado por um certificado. Seus processos e parâmetros são submetidos anualmente a uma rigorosa auditoria.

Certificado FSM

Functional Safety Management (FSM) para processos de engenharia

Certificação de Functional Safety Management para processos de engenharia

Os projetos de engenharia são realizados pela Pilz GmbH & Co. KG, de Ostfildern, em conformidade com o processo estruturado de Functional Safety Management de acordo com a EN IEC 61508-1 e EN ISO 13849-1 e são certificados pela TÜV SÜD. Os processos e medidas subjacentes também estão sujeitos a um processo anual de auditoria.

As subsidiárias da Pilz também são certificadas diretamente pela TÜV SÜD ou atuam de acordo com os requisitos especificados. Auditorias internas garantem uma abordagem uniforme internacional dos procedimentos.

Certificado de engenharia FSM

Sua parceira para inspeções de dispositivos de proteção e segurança de máquinas

Órgãos de fiscalização acreditados pelo DAkkS conforme a ISO/IEC 17020

Pilz : sua parceira para inspeções de dispositivos de proteção e segurança de máquinas

A Pilz GmbH e Co. KG, de Ostfildern, mantém um órgão de inspeção independente e credenciado pelo DAkkS em conformidade com a ISO/IEC 17020. Isso significa que nosso serviço é sinônimo de objetividade e alta disponibilidade de suas máquinas.
Você receberá o relatório de inspeção e ele será discutido com você. Se aprovada na inspeção, a máquina obterá um selo da Pilz.

Escopo de credenciamento

Laboratório de teste de CEM acreditado

Desde 2004, a Pilz mantém um laboratório de teste independente e credenciado pelo DAkkS (Órgão de Acreditação Alemão). Isso confere à Pilz GmbH & Co. KG em Ostfildern a competência de realizar testes de compatibilidade eletromagnética (CEM) e segurança elétrica (testes de meio ambiente) e qualifica a empresa a emitir relatórios de teste reconhecidos internacionalmente conforme a ISO 17025.

Laboratório de teste independente e acreditado pelo Órgão de Acreditação Alemão (DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle)
Certificação CE ATEX

Certificado de proteção para atmosferas potencialmente explosivas (ATEX)

A Pilz utiliza um sistema de garantia de qualidade que atende às exigências do Anexo IV da Diretriz 2014/34/UE do Parlamento Europeu e do conselho para equipamentos e sistemas de proteção destinados à utilização em atmosferas potencialmente explosivas (ATEX).

Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: +55 11 98245-8268 | +55 11 4126-7290
Email: vendas@pilz.com.br