Ostfildern, 4 de ago. de 2026

Digitalização segura da linha férrea: a Pilz apresentará na InnoTrans aplicações já comprovadas

A empresa de automação Pilz apresentará na InnoTrans (22 a 25 de setembro de 2026), no pavilhão 27, estande 550, como soluções de controle seguras e modulares contribuem para a modernização da tecnologia de sinalização e da infraestrutura ferroviária. O foco está nas aplicações que a Pilz implementou com sucesso na prática, em colaboração com clientes e parceiros em todo o mundo. Por meio de modelos de aplicações já implementadas, a Pilz ilustra como a digitalização pode ser implementada de modo eficiente e seguro na infraestrutura ferroviária.

Resumo do conteúdo:
-    A Pilz estará presente na InnoTrans 2026, no pavilhão 27, estande 550
-    Em destaque: digitalização bem-sucedida da infraestrutura ferroviária com soluções de controle seguras e modulares
-    O sistema de controle ferroviário PSSrail já está em uso em 1.000 quilômetros de trilhos e em mais de 500 passagens de nível em todo o mundo

 

Com o sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail, os fornecedores de sistemas e integradores têm à disposição uma solução eficiente, que já está em uso em mais de 1.000 quilômetros de trilhos e mais de 500 passagens de nível em todo o mundo. O controle ferroviário é certificado até o nível SIL 4 e é compatível com EULYNX. Com sua estrutura modular, ele permite uma implementação flexível para os mais diversos casos de aplicação, ao mesmo tempo em que oferece baixos custos de ciclo de vida e maior segurança operacional.

Plataforma aberta para diversas aplicações

Por meio de modelos ilustrativos, a Pilz demonstra na InnoTrans como soluções de controle seguras e modulares podem ser integradas tanto em infraestruturas existentes quanto em novas infraestruturas. Um dos pontos de destaque são soluções seguras de transmissão de dados, que garantem uma comunicação contínua e confiável. Entre outras coisas, serão apresentadas soluções baseadas em Frauscher Safe Ethernet (FSE), que permitem a conexão segura de componentes ao longo da linha férrea. Da mesma forma, a Pilz apresenta aplicações para passagens de nível, desde o monitoramento até o controle total, bem como o uso de PSSrail como EULYNX Object Controller para o controle de elementos de campo ao longo da linha férrea.

Os visitantes terão uma visão concreta da implementação de projetos reais e do desempenho da plataforma em operação.

Na InnoTrans, a PILZ apresenta as aplicações nas quais o sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail já contribui com sucesso para a digitalização da tecnologia de sinalização e da infraestrutura ferroviária. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Na InnoTrans, a PILZ apresenta as aplicações nas quais o sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail já contribui com sucesso para a digitalização da tecnologia de sinalização e da infraestrutura ferroviária. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Na InnoTrans, a PILZ apresenta as aplicações nas quais o sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail já contribui com sucesso para a digitalização da tecnologia de sinalização e da infraestrutura ferroviária. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório