Ostfildern, 16 de jun. de 2026

Minicontrolador PNOZmulti 2 agora em conformidade com o RM

Com os minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 da Pilz, os usuários podem implementar agora as exigências do Regulamento de Máquinas (UE) 2023/1230 (RM). O certificado de exame de tipo da UE, de acordo com o artigo 25, confirma o cumprimento desses requisitos pela TÜV SÜD como um órgão de teste independente. A certificação permite que os usuários implementem o planejamento de suas máquinas e sistemas de uma maneira preparada para o futuro, já que os requisitos do RM serão obrigatórios a partir de 20 de janeiro de 2027.

Resumo do conteúdo:
- Minicontrolador de segurança PNOZmulti 2 da Pilz agora conforme o Regulamento de Máquinas (RM)
- Certificado de exame de tipo TÜV SÜD EU disponível 
- A certificação torna o planejamento de máquinas e instalações à prova de futuro

 

O RM exige que os riscos de segurança sejam sistematicamente identificados e reduzidos, por exemplo, por meio de avaliação de riscos e conceitos de segurança. Isso é particularmente importante para componentes de segurança, como minicontroladores, pois eles contribuem diretamente para a prevenção de acidentes. Esses componentes de segurança são expressamente definidos no RM e particularmente importantes devido à sua relevância para a segurança por si mesmos. Além disso, devem ser avaliados independentemente da máquina como um todo e exigem marcação CE própria. Os usuários se beneficiam da certificação: eles podem comprovar com segurança que o PNOZmulti 2 atende às exigências do RM para componentes de segurança. Isso reduz o esforço de coordenação dos fabricantes e distribuidores de máquinas e aumenta a confiabilidade do planejamento. Além disso, as máquinas recebem sua marcação CE mais rapidamente.

Proteção conforme o RM para pessoas e sistemas

O certificado de exame de tipo da UE confirma a conformidade do PNOZmulti 2 com os requisitos essenciais de saúde e segurança do RM. O teste foi baseado nos padrões especificados no certificado. Isso significa que o PNOZmulti 2 está em uma posição regulatória otimizada para máquinas e sistemas novos e existentes que estão sendo colocados no mercado ou que serão revisados no futuro conforme o RM.

O minicontrolador seguro e configuráveis PNOZmulti 2 da Pilz executa funções centrais de segurança, como monitoramento de botões de parada de emergência ou interruptores de porta de proteção e desligamento seguro de válvulas de segurança ou contatores. Assim, os estados críticos da máquina são reconhecidos em um estágio inicial e os riscos para os operadores do sistema são reduzidos. Portanto, ele contribui significativamente para a prevenção de acidentes e para a segurança dos sistemas, de acordo com o RM.

 

Minicontrolador seguro PNOZmulti 2

Para um conceito de segurança integrado, o minicontrolador PNOZmulti 2 pode ser combinado com outras tecnologias de automação seguras da Pilz, por exemplo, com o sistema de sensores seguro PSEN e os aparelhos de comando e sinalização PIT. Assim, os fabricantes de máquinas se beneficiam de uma solução harmonizada que inclui controle, sensor e sistemas operacionais para um menor esforço de interface, planejamento de projeto simplificado e um conceito de máquina holisticamente seguro de uma única fonte. Isso minimiza o esforço da interface e simplifica o planejamento do projeto.

O minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz atende agora às exigências do Regulamento de Máquinas (UE) 2023/1230 (RM). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
O minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz atende agora às exigências do Regulamento de Máquinas (UE) 2023/1230 (RM). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

O minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz atende agora às exigências do Regulamento de Máquinas (UE) 2023/1230 (RM). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Contato da imprensa
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório