Com o lema "Embalagem sem risco. Segurança sem concessões", a Pilz, especialista em automação, apresentará soluções de sensores e comando preparadas para o futuro na Interpack/components 2026 (7 a 13 de maio). A Pilz se concentra em soluções flexíveis e conforme para um desempenho consistente, mesmo sob condições de produção variáveis. Os visitantes da feira também podem se informar sobre os serviços da Pilz relacionados ao Regulamento de Máquinas da UE (RM), que entrará em vigor em 2027, o Cyber Resilience Act (CRA) e a série de normas EN 415 relevantes para a segurança de máquinas de embalagem.
Ostfildern, 24 de mar. de 2026
Pilz na Interpack/components 2026, pavilhão 18b, estande C11 - Atualização de Safety para máquinas de embalagem
Na Interpack, a Pilz focará nas máquinas modeladoras, envasadoras e seladoras (FFS): a empresa demonstrará como as soluções de segurança certificadas, escalonáveis e compatíveis fornecem uma base confiável para esse tipo de máquina. Os especialistas da Pilz explicarão como essas soluções de segurança podem implementar os atuais padrões da tecnologia de embalagem, independentemente da configuração da máquina e da variabilidade do processo.
Máquinas de embalagem sustentáveis e seguras
Em Düsseldorf, a Pilz também focará nas estratégias de segurança para máquinas de embalagem em conformidade com as normas RM e CRA: quais etapas devem ser levadas em consideração desde o desenvolvimento e projeto até a colocação em funcionamento? Como especialista em normas, a Pilz explicará aos visitantes da feira o seu suporte personalizado, que inclui serviços e cursos de treinamento ao longo de todo o ciclo de vida das máquinas de embalagem. O foco será a Industrial Security: os visitantes do estande poderão se informar sobre o suporte especial que a Pilz oferece para a implementação das tarefas mais importantes de "proteção da segurança funcional (Safety) contra ataques cibernéticos", "proteção contra acesso não autorizado" e "proteção contra manipulação no local". Outro tema relacionado: o regulamento de máquinas exige uma avaliação de riscos sistemática e a consideração dos riscos digitais durante todo o ciclo de vida da máquina. Para isso, a Pilz apresenta sua MYZEL Lifecycle Platform. Os visitantes do estande na feira de embalagens poderão ver ao vivo como a MYZEL, como uma plataforma central, garante a operação segura e em conformidade com o tipo de máquina modeladora, envasadora e seladora (FFS) e outros tipos de máquinas de embalagem.
Os sensores de segurança protegem de maneira abrangente os processos de embalagem
Os sensores de segurança protegem tanto as máquinas de embalagem quanto o pessoal da operação. A Pilz trará seu portfólio de sensores PSEN ao estande da Interpack. A especialista em automação fornece conselhos práticos sobre a implementação de Safety, incluindo Security, usando a tecnologia de sensores da Pilz. Uma questão importante aqui é a robustez dos sensores da Pilz para máquinas de embalagem. Os visitantes também aprenderão como as funções de diagnóstico inteligente podem ser integradas por meio do sistema de IO-Link Safety da Pilz, incluindo o primeiro mestre de IO-Link Safety certificado, e como os intertravamentos de solenoides podem ser conectados em rede e integrados à capacidade de diagnóstico.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]