Com sua nova MYZEL Lifecycle Platform, a Pilz, especialista em automação, oferece Software-as-a-Service para gerenciar máquinas e pessoas de modo centralizado. A plataforma digital ajuda os responsáveis pela produção e segurança a operar as suas máquinas de modo safe (seguro), secure (protegido), eficiente e em conformidade com as normas ao longo de todo ciclo de vida da máquina.
Ostfildern, 26 de nov. de 2025
Visão geral segura do ciclo de vida da máquina com a MYZEL Lifecycle Platform. Uma plataforma para pessoas e máquinas
A Pilz, especialista em segurança funcional e cibernética ao longo de todo o ciclo de vida das máquinas, ampliou seu abrangente portfólio de produtos e serviços com uma plataforma digital. Na primeira versão, a MYZEL Lifecycle Platform auxilia o usuário no gerenciamento do seu pessoal e das suas máquinas e, ao mesmo tempo, cumpre as leis e as exigências de segurança.
Oferta conforme a necessidade
A MYZEL Lifecycle Platform é composta pelo núcleo obrigatório myCore e por componentes opcionais, os fluxos de trabalho. No início, os operadores mapeiam digitalmente os locais de produção com todas as máquinas e usuários na MYZEL Lifecycle Platform. Em seguida, todos os artefatos relevantes para uma máquina são salvos no myCore. Eles podem ser, por exemplo, manuais de instruções, certificados, protocolos ou dados sobre os colaboradores. Esses documentos podem ser acessados a qualquer momento e em qualquer lugar com o Asset Management integrado, melhorando a visão geral do próprio parque de máquinas.
Além disso, os usuários podem escolher inicialmente entre três fluxos de trabalho diferentes e assiná-los e utilizá-los mensalmente, conforme necessário:
- mySafeDesign: é o fluxo de trabalho para um design seguro de máquinas, que guia o usuário na avaliação de riscos ou na validação, tanto para máquinas novas como para máquinas existentes.
- mySafeOperation: com o fluxo de trabalho para a operação segura de máquinas, os usuários recebem auxílio na manutenção e na inspeção em conformidade com os regulamentos legais.
- myAccessControl: para gerenciar os direitos individuais de acesso e permissão dos colaboradores, está disponível o fluxo de trabalho para gerenciamento de acesso industrial.
Assistência para segurança e documentação
Por trás dos respectivos fluxos de trabalho, existem várias listas de verificação e modelos para implementação, ajudando a manter uma visão atualizada das necessidades de manutenção de uma máquina ou das autorizações e qualificações dos colaboradores. Dessa forma, a MYZEL Lifecycle Platform contribui para uma melhor visão geral e, ao mesmo tempo, para processos mais eficientes na produção. Com o painel de controle personalizado, os usuários podem visualizar facilmente o status dos seus ativos e identificar onde é necessário agir, por exemplo, se prazos estiverem perto de expirar ou se estiverem faltando comprovantes. Além disso, a plataforma auxilia os usuários na criação de comprovantes e documentos correspondentes ao longo do ciclo de vida. Os modelos estão em conformidade com as normas e legislações atuais.
Com a MYZEL Lifecycle Platform, os operadores das máquinas podem garantir que suas máquinas estejam sempre atualizadas em relação a Safety e Security. A documentação correspondente e os artefatos digitais importantes são armazenados de modo centralizado na plataforma digital e são claramente atribuídos às máquinas e aos colaboradores. Isso simplifica o seu trabalho e aumenta a segurança e a produtividade graças ao cumprimento das especificações. A plataforma baseada em nuvem atende às mais altas exigências de segurança de dados e foi certificada de acordo com as normas ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. Todos os dados são armazenados em servidores na União Europeia.
A MYZEL Lifecycle Platform já está disponível e será continuamente complementada com novas funcionalidades.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]