Agora estão disponíveis outras versões do produto para o sistema de proteção seguro PSENmgate da Pilz: uma nova versão para mais funções de comando e outra com cabeamento otimizado para uma instalação mais rápida. Além disso, um módulo de maçaneta desenvolvido especialmente para as portas oscilantes complementa o sistema. O PSENmgate se destaca por oferecer maior conforto de comando e uma instalação mais flexível. As novas versões do sistema de porta de proteção abrangem outros campos de aplicação, como tecnologia de embalagem, construção de máquinas ou aplicações robóticas.
Ostfildern, 7 de out. de 2025
Novas versões do produto para o sistema de porta de proteção PSENmgate da Pilz. Grande variedade de versões para uma proteção de porta mais flexível
Com isso, o PSENmgate amplia a possibilidade de implementação de conceitos de segurança individuais de proteção de acesso com precisão.
Maior conforto de comando para aplicações mais abrangentes
Com a nova versão do PSENmgate com caixa mais longa, a Pilz oferece espaço para mais elementos de comando, como botões de pressão e botões iluminados ou interruptores de chave. Isso o torna ideal para aplicações que exigem funções de comando abrangentes para a porta de proteção. Essa versão do produto oferece, além de quatro botões, uma parada de emergência integrada e, opcionalmente, um destravamento de fuga.
Otimizar as passagens dos cabos
Além disso, existem versões com saída de cabo voltada para cima, que permitem uma adaptação para o ambiente da respectiva máquina. Isso permite uma integração flexível em instalações existentes. Ao mesmo tempo, essa versão simplifica a fiação e, consequentemente, a montagem. O resultado são passagens de cabo otimizadas e tempos de instalação reduzidos. Os usuários se beneficiam de uma colocação em funcionamento mais rápida dos dispositivos de segurança da porta de proteção nas máquinas. O atuador codificado também oferece alta proteção contra manipulação.
Além das maçanetas existentes para portas corrediças, uma nova versão de maçaneta complementa o sistema de porta de proteção: a nova maçaneta, otimizada especialmente para portas oscilantes, está disponível em dois tamanhos diferentes e torna a instalação flexível. Os usuários obtêm uma solução personalizável para portas oscilantes através da combinação de sistema de porta de proteção PSENmgate e maçaneta.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]