Ostfildern, 23 de set. de 2025

Pilz na Hydrogen Technology Expo Europe em Hamburgo, pavilhão 5, estande H20 - Automação para o futuro do hidrogênio: segura, inteligente e escalonável

Seja na produção por eletrólise, no abastecimento ou na combustão, a Pilz oferece soluções personalizadas para a indústria de hidrogênio. De 21 a 23 de outubro de 2025, a especialista em automação apresentará seu amplo portfólio na Hydrogen Expo Europe em Hamburgo. Os especialistas da Pilz também fornecerão informações sobre normas e padrões importantes para o desenvolvimento e a integração das tecnologias de hidrogênio.

A produção de hidrogênio exige os mais altos padrões de segurança. Na Hydrogen Expo Europe, a Pilz demonstrará, em um modelo de eletrolisador, como o minicontrolador PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000 protegem de modo confiável os processos de eletrólise alcalina ou PEM. Os controladores de segurança monitoram, entre outras coisas, os sensores para detecção de gás e chama e, em caso de perigo, acionam automaticamente medidas como a ventilação de válvulas, em conformidade com a norma internacional ISO 22734. No estande da feira, os visitantes também terão uma visão prática de como as regras de acesso podem ser implementadas com segurança nas instalações de eletrólise. 

Controle à prova de falhas em estações de abastecimento de hidrogênio
Monitoramento constante da pressão e da temperatura, bem como da velocidade de enchimento e de esvaziamento: para os processos de transferência nas estações de abastecimento de hidrogênio, o minicontrolador seguro PNOZmulti 2 da Pilz oferece um processamento analógico confiável. Os especialistas da Pilz esclarecem no estande da feira como o monitoramento da rampa de pressão permite controlar as variáveis do processo com segurança e reconhecer anomalias ou erros em um estágio inicial. O módulo "Monitoramento seguro da rampa" integrado na ferramenta de software PNOZmulti Configurator monitora de modo confiável os parâmetros de limite para o monitoramento da pressão. Graças à precisão de segurança de 1%, uma entrada analógica do PNOZmulti 2 garante uma configuração precisa dos valores-limite com monitoramento dinâmico dos valores-limite até o nível de segurança SIL 3, de acordo com a norma IEC 62061. O sistema de automação PSS 4000 também já demonstrou ser eficaz no monitoramento de todas as funções de segurança em estações de abastecimento de hidrogênio, tanto no sistema de refrigeração e nos tanques de armazenamento de alta pressão como na distribuição do hidrogênio.

Combustão de hidrogênio segura!
Para sistemas de combustão que estão sendo convertidos para a operação com hidrogênio ou que já estão "H2 ready", a Pilz oferece controles certificados do queimador, além de serviços abrangentes, como avaliações de risco de fornos. A implementação é feita de acordo com as normas ISO 13577 e PAS 4445:2025. O foco está no monitoramento seguro de chamas invisíveis, vazamentos e da linha de regulação de gás. Os especialistas da Pilz darão consultoria na feira sobre o tema "Sistemas de gerenciamento de queimadores".

Pilz na Hydrogen Technology Expo Europe 2025: pavilhão 5, estande H20

As soluções da Pilz comprovadas na indústria permitem o monitoramento e o controle seguros de processos ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogênio. Os especialistas da Pilz dão mais informações sobre o assunto na Hydrogen Expo Europe. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
As soluções da Pilz comprovadas na indústria permitem o monitoramento e o controle seguros de processos ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogênio. Os especialistas da Pilz dão mais informações sobre o assunto na Hydrogen Expo Europe. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

As soluções da Pilz comprovadas na indústria permitem o monitoramento e o controle seguros de processos ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogênio. Os especialistas da Pilz dão mais informações sobre o assunto na Hydrogen Expo Europe. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Contato da imprensa
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório