O grupo empresarial Pilz teve que levar em conta a situação econômica complicada do último ano fiscal. Em 2024, a empresa de automação obteve um faturamento de 341 milhões de euros. Isso corresponde a um recuo de 21% em relação ao ano anterior. A empresa familiar continua olhando para frente, mesmo com as previsões mantidas para 2025. As perspectivas surgem sobretudo em mercados como China, Índia ou América do Sul, nas áreas de tecnologia ferroviária, hidrogênio e serviços.
Ostfildern, 20 de mai. de 2025
Empresa de automação vê redução do faturamento em 2024 – “Os clientes devem estar sempre no foco da indústria”, a Pilz supera o clima difícil do ano contábil de 2024
“A constante queda na demanda por bens de investimento nos afetou, assim como ocorreu com várias outras empresas. Mesmo assim, continuamos olhando para frente. O mundo muda, mas continuamos confiantes e mudamos também”, explica Susanne Kunschert, sócia-diretora da Pilz GmbH & Co. KG.
Após três anos de crescimento evidente, o faturamento de 341,1 milhões de euros, atingido no ano contábil de 2024, indica um recuo. Em relação a 2023, a Pilz teve uma redução de 21%. O faturamento foi significativamente reduzido na Europa, sobretudo na Alemanha. A cota de exportação cresceu para 79% (4,6% a mais que em 2023).
”Voltar o foco para o cliente”
“Em meio a todas essas discussões sobre mudança estrutural, estratégias de digitalização ou burocratização excessiva, nossa indústria precisa tomar cuidado para não perder de vista os clientes e suas necessidades. São eles que devem estar em foco.
Para a Pilz, guiar-se pelos clientes não significa apenas ter boas soluções técnicas, mas também estarmos dispostos presencialmente para prestar consultorias e dar treinamentos. Continuamos servindo aos clientes”, enfatiza Susanne Kunschert.
Em concordância com as exigências do mercado, o número de funcionários da Pilz aumentou ligeiramente, sobretudo nas áreas de vendas e serviços: em 31 de dezembro de 2024, a empresa empregava 2.504 pessoas no mundo inteiro (1,1% a mais que em 2023). A quantidade de funcionários também cresceu um pouco na Alemanha, para 1.032 pessoas (1,6% a mais que em 2023).
Mirar nos setores do futuro
Além da clássica engenharia mecânica, a empresa mira também em setores do futuro, como a tecnologia metroviária e a indústria de hidrogênio. O sistema de controle ferroviário digital PSSrail, apresentado no ano anterior, estabeleceu-se com sucesso em vários países europeus e na Índia.
Com suas soluções de automação, a Pilz torna possível o uso seguro e econômico do hidrogênio, desde a produção, o armazenamento e o transporte até a entrega em postos de abastecimento.
No grupo de produtos de sensores, a Pilz lançará novidades no mercado em 2025 que permitirão tornar os processos das máquinas não apenas seguros, mas também mais eficientes. Em paralelo, a empresa analisa profundamente o uso da inteligência artificial, que apresenta desafios especiais para aplicações na segurança de máquinas.
Além disso, a Pilz continua ampliando sua oferta nas áreas de serviços e treinamentos. O tema da Industrial Security recebe um destaque especial. A empresa capacita seus clientes para a implementação das novas exigências legais em Industrial Security, que são impostas ao setor por meio do Regulamento de Máquinas, do Cyber Resilience Act ou da NIS 2.
Com os novos serviços digitais em nuvem, a empresa de automação também auxilia seus clientes a operar suas máquinas de forma eficiente e segura para máquinas e pessoas, cumprindo com as normas.
”Boas perspectivas futuras para Safety e Security”
Kunschert afirma: “Até agora neste ano de 2025, o faturamento parece apontar um leve aumento, porém, continua num nível baixo. Devido à situação econômica geral, é difícil fazer prognósticos sobre a evolução da demanda. Sobretudo na Ásia e nas Américas, vemos boas perspectivas de futuro para nossas soluções inovadoras, que garantem a segurança de pessoas, máquinas e do meio ambiente.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]