Desde a produção com eletrolisadores até o processo de abastecimento no posto de abastecimento de hidrogênio: a Pilz apresentará na Hydrogen + Fuel Cells EUROPE suas soluções de automação nas áreas de Functional Safety e Industrial Security. Elas permitem o monitoramento e o controle seguros de processos ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogênio. A feira comercial acontecerá de 31 de março a 4 de abril de 2025 como parte da Hannover Messe.
Ostfildern, 13 de fev. de 2025
Hannover Messe 2025: Pilz na Hydrogen + Fuel Cells Europe no pavilhão 13, estande D34 - Como tornar o hidrogênio seguro
Detecte vazamentos de gás de modo confiável e rápido. Esteja sempre atento a pressão, nível de abastecimento, tensão e corrente. Monitore com segurança os processos de combustão. Princípios de segurança de automação comprovados podem proteger aplicações de hidrogênio de modo especialmente econômico e inteligente. Na Hydrogen + Fuel Cells EUROPE, a Pilz expõe suas soluções para a segurança funcional na indústria de hidrogênio. Além disso, a empresa de automação apresenta como aplicações de hidrogênio são protegidas contra manipulações e operação incorreta.
Segurança funcional para a indústria de hidrogênio
As soluções de segurança ajudam a sempre considerar a segurança como uma função de monitoramento abrangente dos componentes e seu contexto funcional na cadeia de processos. Com isso, elas oferecem valor agregado para toda a cadeia de valor do hidrogênio. Do processo de eletrólise à reforma a vapor, os especialistas da Pilz presentes no estande da feira explicam as diferentes abordagens relacionadas à segurança, que são importantes dependendo do tipo de produção de hidrogênio. O minicontrolador configurável PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000 da Pilz protegem, por exemplo, a produção de hidrogênio com o processo de eletrólise. O sistema de automação PSS 4000 também já demonstrou ser eficaz no monitoramento de todas as funções de segurança em estações de abastecimento de hidrogênio, tanto no sistema de refrigeração e nos tanques de armazenamento de alta pressão, como na distribuição do hidrogênio.
Uma abordagem holística para Safety e Security
Além da segurança funcional, uma abordagem holística da segurança inclui a Industrial Security, ou seja, a proteção contra manipulação e operação incorreta. A segurança industrial desempenha um papel especial, particularmente devido aos requisitos da NIS2 (Diretiva da UE para segurança de redes e sistemas de informação), obrigatória a partir de 2024, e do novo Regulamento de Máquinas, que será obrigatório a partir de 2027. Da autenticação do usuário, à segurança de dados e de rede, passando pela seleção do modo operacional funcionalmente seguro até o gerenciamento de acesso ou a proteção eletrônica de manutenção: os especialistas da Pilz estarão no estande para fornecer consultoria sobre as soluções de Security personalizadas da especialista em automação.
Especialistas da Pilz no fórum
A automação segura também é um tema no programa de palestras da feira: no Public Forum, Albert Cot, engenheiro de desenvolvimento de mercado da Pilz, falará sobre o desafio de implementação da segurança funcional e da Industrial Security em aplicações de hidrogênio. No Technical Forum, Thomas Braasch, engenheiro de vendas da Pilz, detalhará a importância da segurança funcional e da Industrial Security na produção de hidrogênio pelo processo de eletrólise.
Automação do Canadá - verde, digital e sustentável
Sob o lema "The future's here", o Canadá mostrará suas forças industriais em setores como automação, energia, transformação digital e tecnologias verdes. A Pilz atua no Canadá com uma filial em Mississauga, Ontário, e está ajudando a moldar a transformação industrial para um futuro verde, digital e sustentável no país.
Pilz na Hydrogen + Fuel Cells EUROPE no pavilhão 13, estande D34
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]