Na feira especializada internacional LogiMAT (de 11 a 13 de março de 2025), a Pilz mostrará suas soluções holísticas para intralogística que incluem tanto Safety como Security. Um foco em Stuttgart: a proteção de esteiras transportadoras. O foco é o transporte seguro de materiais e a transferência eficiente de materiais na interface entre a esteira transportadora e a plataforma móvel. Os serviços adequados para utilização segura e protegida de plataformas móveis completam a presença da Pilz na feira.
Ostfildern, 9 de jan. de 2025
A Pilz na LogiMAT 2025, pavilhão 8, estande 8B41 - Intralogística completamente segura
Em cooperação com a NAiSE GmbH, a Pilz também apresentará como o gerenciamento seguro e completo da frota pode ser feito em combinação com os componentes da Pilz. No estande conjunto, a Pilz e a NAiSE demonstrarão como o sistema de radar da Pilz auxilia no gerenciamento de frotas.
Transferência e transporte e mais seguro de materiais
Na LogiMAT, a Pilz apresentará soluções completas para a proteção de esteiras transportadoras com diferentes sensores ópticos. Alimentação e descarga seguras de materiais em foco: cortina de luz de segurança PSENopt com Muting. Elas garantem um processo sem problemas. A solução completa para o transporte de materiais também inclui o scanner a laser de segurança PSENscan, que pode ser montado verticalmente. Isso permite configurar as aplicações das esteiras transportadoras com maior flexibilidade. Em combinação com o minicontrolador seguro PNOZmulti 2, os campos de proteção podem ser comutados individualmente para cada palete. Os operadores se beneficiam com essas soluções de sensores flexíveis e, ao mesmo tempo, seguras.
Projetar plataformas móveis safe e secure
A norma ISO 3691-4 "Veículos industriais sem condutor e seus sistemas" define as exigências para as funções de segurança, como a detecção de pessoas. Ela é complementada pelas exigências do Regulamento de Máquinas da UE sobre segurança de plataformas móveis, que entrará em vigor a partir de 2027. Os especialistas da Pilz apresentarão aos visitantes da feira o respectivo pacote de serviços. Esse pacote auxilia os operadores que desejam utilizar plataformas móveis no seu ambiente de produção. O pacote de serviços inclui o desenvolvimento de conceitos de segurança na fase do projeto até a aceitação do projeto e colocação em funcionamento. O uso em conformidade com as normas garante uma operação segura e sem problemas das plataformas móveis. Isso garante a produtividade de todo o setor de logística. O treinamento correspondente "Uso seguro de veículos e sistemas de transporte autônomos" também oferece conhecimento especializado sobre a minimização de riscos.
Gerenciamento seguro de frotas incluindo radar
Os visitantes do estande conjunto da NAiSE e da Pilz poderão conhecer ao vivo o gerenciador de frotas independente da NAiSE. A especialista em automação do fluxo de materiais de Stuttgart apresentará sua plataforma de intralogística NAiSE para todos os participantes de intralogística. Ela inclui os sistemas NAiSE para o gerenciamento de frotas, transportes, pedidos e armazéns. O sistema de radar da Pilz está disponível para o gerente da frota. Ele transmite os dados diretamente para o software de intralogística da NAiSE. Em conjunto com o software de intralogística da NAiSE, o sistema de radar oferece suporte ao gerenciamento dinâmico de tráfego e de processos de todos os participantes do tráfego. Isso aumenta a eficiência e a produtividade na intralogística.
Além disso, a Pilz fornecerá informações sobre seu pacote de soluções, incluindo Industrial Security. O "Identification and Access Management" (I.A.M., sistema de identificação e gerenciamento de acesso) regula o acesso às áreas de logística: desde a autenticação simples até o gerenciamento de acesso complexo. Como parte da solução de segurança, o firewall industrial SecurityBridge evita acessos não autorizados a plataformas móveis. O pacote da Pilz para Security possibilita uma segurança abrangente para aplicações de intralogística.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]