Com os compactos servoamplificadores PMC SI6 e servoamplificadores PMC SC6 da Pilz, é possível implementar facilmente o Safe Motion integrado ao acionador até a mais alta segurança PL e. Isso é garantido pelas funções de segurança agora integradas diretamente no acionamento. As funções Motion Monitoring estão disponíveis para isso. Os usuários podem combiná-los individualmente para criar uma solução de segurança flexível e dimensionável. Essa solução integrada no acionamento pode ajustar a resposta a erros de modo flexível, o que reduz as paradas da máquina.
Ostfildern, 7 de nov. de 2024
Servoamplificadores PMC SI6 e PMC SC6 agora com segurança integrada diretamente no acionamento para máxima produtividade: máxima segurança, direto no acionamento!
A solução de acionamento aberta pode ser usada de modo independente dos tipos de motor e dos sistemas de feedback. As máquinas e instalações podem ter produtividade máxima e funcionar com elevada disponibilidade, mesmo com as mais diferentes exigências.
Ambos os servoamplificadores possuem funções Safe Motion até PL e, de acordo com a EN 61800-5-2, e funções Motion Monitoring. Eles garantem a segurança por meio da análise das variáveis internas do sistema. Não é necessário um segundo encoder para atingir SIL 3 ou PL e. A solução reduz os custos gerais por usar apenas um sistema de feedback padrão.
Inúmeras funções de segurança rapidamente conectadas
As funções de Safe Motion incluem várias funções de parada segura, movimento e frenagem, como parada segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2), parada operacional segura (SOS) e velocidade limitada com segurança (SLS).
Os usuários podem conectar esta solução ao conceito de segurança da máquina com rapidez e facilidade via FSoE (failsafe over EtherCAT). Além disso, FSoE garante a comunicação cruzada segura entre os acionadores. A conexão via FSoE diminui o esforço para o cabeamento e aumenta a segurança durante a configuração da aplicação. Assim, a colocação em funcionamento é realizada com mais rapidez.
Servoamplificador de aplicação autônoma até aplicação multiaxial
Os servoamplificadores PMC SI6 e PMC SC6 são usados para aplicações multiaxiais em máquinas e instalações compactas a grandes.
O regulador de acionamento autônomo é adequado para máquinas e instalações compactas com dois a quatro eixos PMC SC6. A solução multiaxial dimensionável com os servoamplificadores PMC SI6 é usada em máquinas e instalações com mais de quatro eixos. Esses módulos de eixo da tecnologia de alinhamento são alimentados com energia por meio do módulo de alimentação central PMC PS6. Isso significa que uma fonte própria não é necessária, proporcionando aos usuários uma solução econômica.
Em combinação com o PC Industrial PI, usado como controlador lógico programável Soft, servomotores PMC EZ e minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2, os usuários da Pilz recebem uma solução de acionamento completa, segura e econômica de um único fornecedor.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]