Ostfildern, 30 de set. de 2024

O novo sistema de portas de proteção compacto PSENmgate é o sistema completo para travamento seguro e operação da Pilz - segurança compacta e combinada – bloqueio + operação com eficiência energética!

A miniaturização consiste em um aspecto importante da transformação industrial, garantindo processos eficazes e sustentáveis. As “pequenas” soluções economizam espaço e energia. A Pilz dá suporte a esse aspecto com soluções seguras de sistemas de sensores, entre outras: o novo sistema de portas de proteção seguro PSENmgate combina o dispositivo de travamento de segurança clássico PSENmlock com o elemento de comando PITgatebox da Pilz em uma solução enxuta. Por ser um sistema compacto, requer menos espaço na porta de proteção. Ao mesmo tempo, o PSENmgate protege melhor contra manipulação e defeitos para a segurança das portas de proteção. Assim, garante-se a segurança das máquinas ou instalações por meio de um processo de produção livre de erros.

Assim, o PSENmgate economiza um espaço importante na máquina e reduz o tempo de montagem, graças à ligação simplificada utilizando apenas um conector.

Competência central 1: travar com segurança
O PSENmgate protege o processo e o operador tanto de portas de proteção móveis quanto tampas e coberturas durante serviços como a reconfiguração de aplicações de robôs, por exemplo. O compacto sistema de portas de proteção garante o bloqueio e o fechamento seguros até a categoria de proteção mais elevada PL e, cat. 4. Várias portas de proteção também podem ser conectadas em série de forma rápida e fácil. O tempo e o custo da ligação são menores, e a instalação acontece com mais rapidez.

Competência central 2: operação versátil
O compacto sistema de portas de proteção PSENmgate disponibiliza vários elementos de comando, como botão de pressão e botões luminosos, além de botão de parada de emergência e destravamento de fuga. Além disso, o usuário pode selecionar o trinco adequado em uma gama de opções. Assim, o sistema oferece possibilidades de configuração para as mais diversas aplicações. O PSENmgate, portanto, pode ser aplicado de forma versátil em diferentes máquinas ou instalações. Construtores e operadores de máquinas podem criar suas máquinas com mais flexibilidade.

Adicional: sustentabilidade e diagnóstico para uma alta produtividade
A estrutura compacta do PSENmgate oferece eficiência energética e reduz o consumo de energia com seu princípio de bloqueio biestável. Dessa forma, por ser um sistema de portas de proteção integrado e eficiente, o PSENmgate diminui os custos com energia. O abrangente diagnóstico realizado por quatro luzes de LED e a saída de diagnóstico possibilitam tempos de reação mais curtos no caso de alterações de status, informadas por meio de mensagens de erro. Os usuários adquirem um produto sustentável, reduzem os tempos de parada de suas máquinas e aumentam a produtividade.

O novo sistema de portas de proteção seguro PSENmgate combina o dispositivo de travamento de segurança clássico PSENmlock com o elemento de comando PITgatebox da Pilz em uma solução compacta. Assim, o PSENmgate economiza um espaço importante na máquina e reduz o tempo de montagem, graças à ligação simplificada. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
O novo sistema de portas de proteção seguro PSENmgate combina o dispositivo de travamento de segurança clássico PSENmlock com o elemento de comando PITgatebox da Pilz em uma solução compacta. Assim, o PSENmgate economiza um espaço importante na máquina e reduz o tempo de montagem, graças à ligação simplificada. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

O novo sistema de portas de proteção seguro PSENmgate combina o dispositivo de travamento de segurança clássico PSENmlock com o elemento de comando PITgatebox da Pilz em uma solução compacta. Assim, o PSENmgate economiza um espaço importante na máquina e reduz o tempo de montagem, graças à ligação simplificada. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório