Na feira Innotrans (24 a 27 de setembro de 2024), a empresa de automação Pilz apresenta soluções de controle inovadoras para trilhos digitais. O destaque é o novo sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail, apresentado em Berlim pela primeira vez pela Pilz. Os fornecedores de sistemas e integradores agora têm uma plataforma para implementar seus projetos de digitalização de forma rápida e adaptada às suas necessidades. Com isso, a Pilz impulsiona a digitalização do transporte ferroviário. Os visitantes usam várias demonstrações para aprender sobre a configuração e as possíveis aplicações do sistema de controle ferroviário. A Pilz expõe no pavilhão 27, estande 550.
Ostfildern, 1 de ago. de 2024
A Pilz apresenta um novo sistema de controle ferroviário PSSrail na feira Innotrans 2024, no pavilhão 27, estande 550. Experimente a solução inovadora de digitalização ao vivo
As soluções da Pilz para trilhos digitais incluem, entre outras ofertas, o uso do sistema de controle PSSrail como Object Controller, o acesso remoto digital aos seus sistemas de encravamento, o controle e o monitoramento de passagens de nível ou de comutadores elétricos comandados localmente. O sistema de controle é compatível com o mais recente padrão EULYNX e, portanto, permite a implementação de projetos de digitalização na infraestrutura ferroviária.
Demonstração ao vivo do Object Controller
Representando as diversas áreas de aplicação do novo sistema de controle ferroviário, a Pilz apresenta a aplicação como Object Controller na Innotrans: o controlador da Pilz traduz os comandos digitais dos sistemas de encravamento em sinais para componentes da via. No estande da feira, a Pilz mostra a interação da tecnologia de comando com a tecnologia de sinalização da empresa parceira Pintsch.
Configure você mesmo as soluções de digitalização
Além do hardware, o novo sistema de controle de ferroviário PSSrail também contém um pacote de software para programação ou configuração de programas do usuário. Uma biblioteca de programas dispõe de blocos funcionais certificados para o setor ferroviário, que permitem a implementação simples e rápida. Com o PSSrail, os fornecedores de sistemas e integradores reduzem significativamente o tempo e o esforço técnico necessários para implementar projetos de digitalização. Na Innotrans, os visitantes do estande da Pilz podem testar as diferentes opções de configuração das soluções individuais na demonstração de software.
Pilz na Innotrans 2024: pavilhão 27, estande 550
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]