Na Hydrogen Technology Expo Europe, a Pilz mostra como soluções de automação comprovadas pela indústria protegem as aplicações de hidrogênio. A maior feira de fornecedores de tecnologias de hidrogênio do mundo acontece em Hamburgo nos dias 23 e 24 de outubro de 2024. Os especialistas em automação apresentam suas soluções nas áreas de segurança funcional e Industrial Security. As soluções da Pilz permitem o monitoramento e o controle seguros de processos ao longo de toda a cadeia de valor.
Ostfildern, 5 de set. de 2024
Pilz na Hydrogen Technology Expo Europe em Hamburgo, pavilhão A3, estande 3I110 - Hidrogênio: funcionamento seguro e protegido
Detecte vazamentos de gás de modo confiável e rápido, esteja sempre atento a pressão, nível de abastecimento, tensão e corrente, monitore com segurança os processos de combustão. Princípios de segurança de automação comprovados podem proteger aplicações de hidrogênio. Eles ajudam a sempre considerar a segurança como uma função integrada de máquinas, instalações e contextos no processo. Na Hydrogen Technology Expo Europe, a Pilz expõe suas soluções para a segurança funcional na indústria de hidrogênio. Além disso, a empresa de automação apresenta como aplicações de hidrogênio são protegidas contra manipulações e operação incorreta.
Segurança desde a produção até a utilização
As soluções de segurança da Pilz oferecem valor agregado para toda a cadeia de valor do hidrogênio. Do processo de eletrólise à reforma a vapor, os especialistas presentes no estande da feira explicam as diferentes abordagens relacionadas à segurança, que são importantes dependendo do tipo de produção de hidrogênio. O minicontrolador configurável PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000 da Pilz protegem a produção de hidrogênio com o processo de eletrólise. Durante a eletrólise alcalina ou a PEM, variados requisitos de segurança são levados em consideração. Por exemplo, os controladores de segurança da Pilz monitoram sensores para detecção de gás e chama. Assim que esses sensores detectam algo, medidas aplicáveis são rapidamente iniciadas, como o acionamento de válvulas de ventilação.
O sistema de automação PSS 4000 também já demonstrou ser eficaz no monitoramento de todas as funções de segurança em estações de abastecimento de hidrogênio, tanto no sistema de refrigeração e nos tanques de armazenamento de alta pressão, como na distribuição do hidrogênio. Os especialistas da Pilz informam sobre como o sistema de automação lida com a detecção de vazamentos de hidrogênio, chamas e fumaça, bem como com o monitoramento de temperatura e pressão. Graças às entradas e saídas descentralizadas e às funções de entrada analógica Fail Safe, é possível controlar e monitorar todo o sistema de forma segura.
Uma abordagem holística para Safety e Security
Além da segurança funcional, uma abordagem holística da segurança inclui a Industrial Security. Ela descreve a proteção das instalações industriais e instalações de produção contra manipulação e operação incorreta, sejam elas intencionais ou não.
Um exemplo é uma conexão remota a um contêiner na produção de hidrogênio para a verificação do status do sistema. Essa conexão deve ser protegida, caso contrário, a parte do sistema importante para a segurança pode ser visualizada ou modificada sem autorização.
Na Hydrogen Technology Expo Europe, a Pilz expõe, entre outras soluções, o firewall Industrial SecurityBridge. Dentro da rede do controle, todas as conexões entre as ferramentas de engenharia, de diagnóstico ou de configuração e os comandos têm proteção contra manipulação e permitem conexões seguras com o exterior. Com o sistema de autorização de acesso PITreader da Pilz e as respectivas chaves do transponder RFID, os sistemas podem ser protegidos contra acesso não autorizado, e as autorizações de acesso podem ser controladas confiável e individualmente.
“A Pilz também acredita que somente uma visão holística de Safety e Security pode garantir a proteção completa de aplicações de hidrogênio. Isso porque a Security protege a disponibilidade de instalações e máquinas contra manipulação e operação incorreta”, enfatiza Albert Cot, engenheiro de desenvolvimento de produtos da Pilz.
Pilz na Hydrogen Technology European Expo de 2024: pavilhão A3, estande 3I110
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]