Ostfildern, 8 de ago. de 2024

O sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail da Pilz prepara o terreno para os trilhos digitais: controle seguro, modular e digital

Com o PSSrail, a empresa de automação Pilz apresenta um sistema de controle ferroviário seguro e modular para os trilhos digitais. O sistema conta com uma autorização ferroviária, atende aos requisitos de segurança até SIL-4, é compatível com o padrão EULYNX, tem estrutura modular e, portanto, pode ser usado de modo flexível. O caráter inovador do PSSrail está na combinação dessas funções: o sistema reúne todas as funções para realizar tarefas de comando atuais e futuras nas linhas. O PSSrail permite que fornecedores de sistemas e integradores implementem projetos de digitalização nas áreas de tecnologia de sinalização e infraestrutura ferroviária de forma simples, rápida e econômica.

O sistema de controle ferroviário seguro PSSrail conta com uma esturura modular. Ele é composto pelo verdadeiro controlador adequado ao SIL-4 e diversos módulos de hardware, inclusive um módulo CAN para a integração simples de sistemas já existentes. Por outro lado, o PSSrail conta também com um conjunto de software para programar e configurar os programas de usuário. Uma biblioteca de programas dispõe de blocos funcionais certificados para o setor ferroviário, que permitem a implementação simples e rápida. Graças ao princípio modular, os usuários conseguem confeccionar suas soluções conforme suas necessidades.

Economia graças a padronização e abertura
O PSSrail caracteriza-se por sua padronização e abertura. O sistema de controle é compatível com o mais recente padrão EULYNX, preparando o terreno para a implementação de projetos de digitalização. A Pilz desenvolveu o controle ferroviário como produto COTS (Commercial Off The Shelf). Assim, os usuários adquirem um produto pronto para uso e podem minimizar sua gestão de obsolescência.

Preparando o terreno para os trilhos digitais
Fornecedores de sistemas e integradores podem usar o PSSrail para as mais variadas aplicações na área de tecnologia de sinalização, inclusive desvios, passagens de nível e postos de sinalização digitais. O PSSrail pode ser usado como plataforma controladora de objeto (Object Controller Plattform) para, por exemplo, controlar os componentes em campo ao longo dos trilhos de forma digital e, portanto, confiável e econômica.
O PSSrail é uma solução de controle disponível para realizar a digitalização durante a operação e a adaptação ao padrão EULYNX, por exemplo. Os operadores conseguem modernizar, de modo gradativo e seguro, os postos de sinalização obsoletos e controlados por relés, aumentando a capacidade do transporte por trilhos. Graças à padronização e à abertura, o tempo de modernização é reduzido, o que resulta também em uma significativa economia de custos.
”Com o controlador ferroviário seguro e modular PSSrail, definimos novos padrões na digitalização da infraestrutura ferroviária”, explica Sebastian Lüke, chefe da unidade de negócios ferroviária da Pilz. “Agora, com o PSSrail, os fornecedores de sistemas e integradores têm uma ferramenta à disposição para implementar a digitalização necessária dos trilhos de forma econômica e flexível.”

 

Pilz na Innotrans 2024: pavilhão 27, estande 550

Preparando o caminho para os trilhos digitais: o sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail da Pilz abre caminho para soluções digitais nas áreas de tecnologia de sinalização e infraestrutura ferroviária. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Preparando o caminho para os trilhos digitais: o sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail da Pilz abre caminho para soluções digitais nas áreas de tecnologia de sinalização e infraestrutura ferroviária. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Preparando o caminho para os trilhos digitais: o sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail da Pilz abre caminho para soluções digitais nas áreas de tecnologia de sinalização e infraestrutura ferroviária. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório