Thomas Pilz
Ostfildern, 16 de mai. de 2024
Indústria em transformação: a sustentabilidade e a digitalização precisam de Safety e Security
(A palavra falada prevalecerá)
Nossa indústria está em processo de transformação. A digitalização e a sustentabilidade são os impulsionadores de uma indústria em constante mudança.
A digitalização na indústria leva à interconexão dos sistemas de produção. Com um maior grau de interconexão, o risco de manipulação ou vazamento de dados (intencional ou não) aumenta. Em contraste com a segurança de TI, a Industrial Security se caracteriza pela proteção das instalações industriais e dos sistemas de produção contra ataques causados intencionalmente à disponibilidade de máquinas e sistemas. A segurança funcional, por sua vez, tem como objetivo proteger contra condições perigosas criadas involuntariamente.
Como apresentamos na conferência de imprensa do ano passado: o objetivo da Industrial Security é garantir a disponibilidade das máquinas e das instalações, bem como a integridade e a confiabilidade dos dados e dos processos da máquina.
Se eu não tiver controle dos meus dados, a empresa e a segurança dos meus funcionários ficarão em risco: sem Security, não há Safety; e sem Safety, não há proteção para as pessoas! Portanto, uma transformação digital do processo de produção não pode ter sucesso sem Security.
A Security é necessária para a proteção de pessoas, máquinas e meio ambiente. Só assim as empresas poderão operar de modo sustentável. Isso é visível nos inúmeros prejuízos que a indústria sofre todos os anos, de acordo com um relatório do Gabinete Federal Alemão para a Segurança da Informação (BSI).
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]