Com o IndustrialPI, a Pilz apresenta um PC industrial aberto e modular. Ele dispõe de software de código aberto livremente disponível e oferece inúmeros módulos de entrada e saída. Isso significa que o PC industrial pode ser utilizado como gateway em ambientes IIOT (Industrial Internet of Things) ou como soft PLC em uma ampla gama de aplicações. O IndustrialPI é uma solução fácil de usar para a implementação dos conceitos da Indústria 4.0.
Ostfildern, 22 de out. de 2024
IndustrialPI da Pilz: PC industrial versátil para a tecnologia de automação e de acionamento. Convertível: gateway IIOT ou soft PLC
Como um gateway IIOT, o IndustrialPI pode ser facilmente integrado às arquiteturas de sistema existentes. Nas proximidades diretas de máquinas e instalações, o IndustrialPI coleta dados operacionais ou de processo, por exemplo, e os transfere diretamente para a nuvem da empresa. Isso permite que os usuários monitorem suas máquinas e instalações o tempo todo, independentemente da sua localização.
Controlador padrão para uma ampla gama de projetos de automação
O IndustrialPI também pode controlar máquinas e instalações como um Soft PLC. As aplicações possíveis incluem máquinas de portal para classificar células de bateria ou montadoras de caixas de papelão na indústria de embalagens. O IndustrialPI atua como um controlador padrão para a tecnologia de automação e de acionamento e pode ser usado para uma ampla variedade de projetos de automação. Isso inclui aplicações de controle puro, bem como movimentos de eixo sincronizados no trem de acionamento de máquinas. Assim, o IndustrialPI completa a oferta da Pilz de soluções completas de automação.
Automação e Safety
O novo PC industrial da Pilz está disponível em duas versões diferentes: IndustrialPI 4 com 4 GB de memória RAM, eMMC de 32 GB de memória de dados e sistema operacional de 64 bits. Ele é especialmente adequado para aplicações de automação como Soft PLC. O IndustrialPI 4 Wifi (8 GB de RAM, eMMC de 32 GB, sistema operacional de 64 bits) também está disponível. Ele pode ser utilizado como gateway, coletor de dados e aparelho de diagnóstico em combinação com o minicontrolador seguro PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000 da Pilz. O resultado é uma solução de nível industrial para a troca de dados entre a Internet das Coisas e os serviços em nuvem
O IndustrialPI pode ser usado com flexibilidade e individualmente. A utilização personalizada auxilia os usuários em relação aos custos.
Conceito comprovado, implementado para uso industrial
O IndustrialPI é baseado no conhecido Raspberry Pi para uso privado. No entanto, ele tem um gabinete e uma mecânica robustos e é equipado com componentes eletrônicos de nível industrial. Portanto, ele atende aos requisitos da tecnologia de controle industrial de alta disponibilidade, de acordo com a norma EN 61131-2. Assim como o Raspberry Pi, ele é baseado no conceito de código aberto. Um sistema operacional especialmente adaptado para o IndustrialPI, incluindo a ferramenta de desenvolvimento de fácil utilização Node-RED, está instalado de fábrica.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]