Ostfildern, 16 de mai. de 2024

Soluções de automação para a indústria de hidrogênio limpas, seguras e confiáveis

Lambertus Monnee, gerente de produtos

(A palavra falada prevalecerá)

O hidrogênio está por toda parte! A fonte de energia desempenha um papel crucial na transição energética e na neutralidade climática. Ela é usada, por exemplo, na indústria siderúrgica, na indústria de vidro, na mobilidade como combustível para veículos de transporte ou para a reconversão. No entanto, o hidrogênio apresenta riscos de segurança por ser um gás altamente inflamável, incolor e inodoro. Os acidentes durante a produção, o transporte ou o uso podem ter consequências graves para pessoas, instalações e meio ambiente. Portanto, para que o hidrogênio seja adequado para o futuro, seu manuseio deve ser totalmente seguro. Essa é a única maneira de utilizar totalmente o potencial dessa fonte de energia.

Na indústria de hidrogênio, as tarefas de segurança normalmente são resolvidas por meio das propriedades do material e do dimensionamento mecânico. Isso significa que quanto mais robustas forem as válvulas de fechamento, por exemplo, mais seguras elas serão para utilização. Essas funções clássicas de segurança podem ser complementadas por soluções comprovadas de tecnologia de automação. Isso ocorre porque elas ajudam a sempre considerar a segurança como uma função integrada de máquinas, sistemas e contextos no processo. Por exemplo, as soluções de automação podem assumir o monitoramento dinâmico de pressão e temperatura ou a conformidade segura com os limites de carga das estruturas a jusante.

Segurança desde a produção até a utilização
Desde o processo de produção de hidrogênio até sua utilização: as soluções de segurança integradas da Pilz oferecem valor agregado para toda a cadeia de valor do hidrogênio. Nossos sistemas de controle detectam de modo confiável os vazamentos de gás por meio da análise de detectores de gás. Eles monitoram com segurança temperatura, pressão, nível de enchimento, tensão e corrente. E, em caso de emergência, os sistemas iniciam uma parada de emergência. Eles podem detectar falhas na faixa de milissegundos e iniciar rapidamente medidas de segurança predefinidas.

Essas funções de segurança são essenciais em uma estação de abastecimento de hidrogênio, por exemplo. Ela é composta por uma área de compressão em que é possível comprimir o gás até 1.000 bar, um sistema de resfriamento, depósitos de armazenamento de alta pressão e a bomba de abastecimento. Na França, o nosso sistema de automação PSS 4000 já garante a segurança na distribuição de hidrogênio em vários postos de abastecimento públicos.

Uma abordagem holística para Safety e Security
Além da segurança funcional, uma abordagem holística inclui a Industrial Security. Ela descreve a proteção das instalações industriais e de produção contra manipulação e operação incorreta, seja ela intencional ou não. Se os invasores tiverem a oportunidade de penetrar nos sistemas de automação e de controle, a segurança da instalação e, em última análise, a segurança das pessoas e do meio ambiente podem ser comprometidas. Um exemplo é uma conexão remota a um contêiner da produção de hidrogênio para a verificação do status do sistema. Essa conexão deve ser protegida, caso contrário, a parte do sistema relevante para a segurança pode ser controlada ou modificada sem autorização. A segurança funcional deve ser garantida no manuseio do hidrogênio, para a proteção das pessoas e do meio ambiente. Os comprovados princípios de segurança do setor de automação podem alcançar esse objetivo, pois ajudam a garantir que o hidrogênio não seja apenas limpo, mas também seguro e protegido.

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório