Ostfildern, 16 de mai. de 2024

IO-Link Safety: como a conectividade segura é importante em campo

Matthias Wolfer, gestão de produtos

(A palavra falada prevalecerá)

Quando falamos atualmente em comunicação industrial, a transmissão segura de dados deve ser possível até o “último” sensor. Isso se aplica especialmente aos dispositivos em campo. O objetivo é uma disponibilidade elevada e a automação flexível. A partir de 2018, a Pilz passou a desempenhar um papel importante no avanço do desenvolvimento da tecnologia de comunicação no âmbito do consórcio IO-Link Safety: sob a liderança da Pilz, o grupo de trabalho técnico elaborou especificações e conduziu testes e certificações. O objetivo comum dessa nova conectividade segura é otimizar os processos de produção.

A comunicação ponto a ponto independente do fabricante agora está qualificada para a segurança funcional. Com o IO-Link Safety, pela primeira vez existe um sistema de comunicação padronizado e independente do fabricante para a segurança funcional. Os usuários e suas necessidades são o foco dessa tecnologia. A integração simples do IO-Link Safety em máquinas e instalações é a base para a implementação. Como isso pode ser implementado de forma inteligente, fácil e produtiva?

Solução para comunicação consistente e segura
A Pilz tem a resposta com um sistema completo para IO-Link Safety. O pacote contém mestre, sensores, ferramentas de configuração apropriadas, além de dispositivos de campo e acessórios. Conosco, os usuários obtêm o mestre, os sensores e os dispositivos de campo. Fornecemos suporte para todos os componentes do pacote do sistema. Isso torna a integração da tecnologia IO-Link Safety em máquinas e instalações mais fácil e inteligente.
Nossa solução oferece comunicação consistente e segura para todos os sensores e atuadores em campo. Os sensores de segurança IO-Link Safety da Pilz fornecem informações de status importantes e oferecem mais possibilidades para o diagnóstico inteligente. Os aparelhos podem ser identificados e parametrizados de modo autônomo. Isso facilita a troca de componentes e reduz o tempo de paralisação para a realização de reparos. A comunicação com o IO-Link Safety é realizada por meio de cabos não blindados e usa conectores industriais padrão. Dessa forma, menos cabos são necessários, o que facilita a instalação e a troca de dispositivo. Pode-se monitorar aplicativos de forma inteligente. Por exemplo, é possível avaliar dados de uma cortina de luz de segurança: informações como a qualidade do sinal podem ser usadas para manutenção preventiva.
Essa tecnologia é peça-chave para atender às demandas do usuário. Chave essa que se encaixa de diversas maneiras.

Tecnologia de comunicação para diferentes aplicações
Por exemplo, para sistemas integrados: com o IO-Link Safety, o mestre é utilizado de forma descentralizada em campo. Isso reduz o comprimento do cabo e economiza um espaço significativo. A comunicação é ponto a ponto, o que torna a fiação dos sensores de segurança muito mais fácil de implementar. Ao mesmo tempo, os usuários podem usar o mestre do IO-Link Safety da Pilz de maneira flexível, pois é possível conectar sensores de segurança comuns, bem como sensores de segurança IO-Link Safety e dispositivos IO-Link. Não é necessário outro mestre.
As vantagens do IO-Link Safety também são visíveis no transporte de materiais: entradas e portas de segurança frequentemente precisam ser bem protegidas, e os tempos de inatividade das máquinas necessitam ser minimizados. Isso se dá, por exemplo, na paletização de mercadorias. Nesse caso, a tecnologia de comunicação garante que tanto a integração da proteção contra acesso como a segurança das portas de proteção sejam possíveis de forma fácil e com economia de espaço. Isso acontece porque tanto a cortina de luz de segurança quanto a unidade de botão podem ser conectadas diretamente ao mestre IOLS da Pilz.

Com o IO-Link Safety, é possível uma conectividade confiável, aberta e eficiente com foco no usuário e em suas necessidades.

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório