Ostfildern, 16 de mai. de 2024

A Pilz auxilia integralmente a indústria de embalagens!

Bernd Müller, gerente sênior de desenvolvimento de negócios

(A palavra falada prevalecerá)

A flexibilidade necessária e, sobretudo, a alta produtividade durante tempos de parada (para manutenção, por exemplo) são requisitos da indústria de embalagens. A alta velocidade dos processos também. É exatamente por isso que o operador deve estar protegido dos perigos da máquina. É muito importante que os tempos de inatividade durante a configuração, a operação e a manutenção sejam mínimos. E, uma vez entregues os sistemas de embalagem, eles deverão cumprir suas tarefas no local de forma eficiente, confiável e segura. Com essa finalidade, os fabricantes de máquinas devem implementar um conceito de automação e segurança confiável e sustentável ao projetar as máquinas. A base para essa realização é a Diretriz de Máquinas e o novo Regulamento de Máquinas.

Flexibilidade e conectividade são fatores decisivos
O mercado é caracterizado por um grande número de diferentes tipos de máquinas, para as quais sempre olhamos de forma holística. A Pilz aconselha e auxillia na construção de máquinas de embalagem com nosso know-how nas áreas de construção segura, segurança de fluxo de processos em máquinas e proteção de dados. Para isso, oferecemos soluções completas de produtos, por exemplo, para o abastecimento seguro de caixas de papelão. A Pilz desenvolve um plano adequado para a automação segura dos sistemas para – e em conjunto com – o cliente, incluindo Safety e Security.

Nossos conceitos holísticos de segurança para a indústria de embalagens são estruturados principalmente de maneira descentralizada. Isso reduz a fiação e permite uma comunicação rápida e segura entre os sensores integrados e o minicontrolador seguro PNOZmulti 2. A solução da Pilz com o minicontrolador possibilita diferentes cenários de aplicação: standalone ou com controle padrão ou controle de movimento superiores. Essa variedade de aplicações permite alta flexibilidade tanto em linhas de produção completas como em sistemas compactos.

O que a Pilz faz em relação às máquinas?
A Pilz garante segurança, ou seja, Safety e Security, na máquina de embalar. Nossos pacotes de soluções combinam produtos do nosso portfólio de tecnologia de sensores e comando. Existem também outros produtos da área de elementos operacionais, além das nossas soluções de software. Elas podem ser configuradas individualmente para todos os tipos de embalagem nesse setor (embalagem primária, secundária ou final).
Se o minicontrolador PNOZmulti 2 estiver conectado, por exemplo, a um controlador superior da máquina embaladora, ele monitora os sinais de todos os sensores descentralizados e informa o status de segurança em tempo real no controle do processo. Nesse cenário, a Pilz oferece soluções abertas ao mercado: o PNOZmulti 2 pode se comunicar com esses controladores de nível superior através de sistemas fieldbus padrão. Nosso sistema de bloqueio de processo seguro com sensor codificado PSENslock 2 protege as portas contra o acesso não autorizado. A nova geração desse sensor da Pilz possui uma força de bloqueio de 1000 N. O PNOZmulti 2 monitora isso com segurança.
Em conjunto com os sensores, o minicontrolador ainda pode proteger outras aplicações específicas de embalagens. O abastecimento seguro das caixas de papelão é um exemplo. O PNOZmulti 2 desativa o movimento perigoso assim que o número mínimo de caixas de papelão for atingido na abertura de alimentação. Dessa forma, a etapa do processo é segura e não coloca em risco a equipe operacional.

Safety e Security são fatores decisivos para o sucesso da automação segura de sistemas de embalagem. Quando se trata de implementação concreta na máquina, é preciso considerar Safety e Security em conjunto. Sem Security, não há Safety; e sem Safety, não há proteção de pessoas. A Pilz oferece as soluções holísticas certas para a indústria de embalagens.
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
Contato da imprensa
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório