7 de abr. de 2026

Aumente a disponibilidade com sensores de segurança.

A manutenção, os reparos e as paradas não planejadas são os principais fatores de custo na operação de máquinas e instalações. Assim, os sensores de segurança PSEN de longa vida útil da Pilz oferecem não apenas proteção para pessoas e máquinas, mas também vantagens econômicas claras em termos de elevada disponibilidade.

Como posso reduzir os custos de manutenção e de reparo a longo prazo?

Os sensores de segurança duráveis permitem altas tolerâncias de instalação e, portanto, oferecem uma instalação rápida na máquina , um fator decisivo para o uso confiável das máquinas e a qualidade confiável de entrega. Ao mesmo tempo, as opções de cabeamento simples e rápidas, como a conexão em série segura ou a integração do IO-Link Safety, reduzem significativamente o esforço de instalação e economizam espaço valioso no sistema.
Funções de diagnóstico integradas, como displays de LED ou o sistema de diagnóstico SDD, reduzem os tempos de parada e simplificam os reparos. Isso ocorre porque todas as mensagens de erro são rapidamente reconhecidas, existem disponibilidade de análises e as falhas podem ser corrigidas rapidamente.

  • O resultado: menos chamadas de serviço, tempos de instalação mais curtos e operação mais econômica da máquina em geral.

Como é possível reduzir os tempos de parada?

O sensor confiável minimiza as interrupções não planejadas porque funciona de maneira estável e é menos suscetível a falhas. Por exemplo, as cortinas de luz de segurança PSENopt II permitem um processo de produção suave graças ao seu design robusto e à ausência de zonas mortas, mesmo em ambientes de produção empoeirados. A configuração rápida e a colocação em funcionamento simples dos sensores de segurança reduzem os tempos de inicialização após conversões ou janelas de manutenção. Isso melhora o cumprimento das datas de entrega e aumenta a eficiência geral da instalação.

Como posso garantir segurança de maneira confiável durante todo o ciclo de vida da máquina?

Os sensores da Pilz baseiam-se em padrões internacionais de segurança e permitem a conformidade legal e o design estável de longo prazo das suas instalações. A compatibilidade consistente dentro do portfólio facilita as modernizações e atualizações sem a necessidade de projetar novamente toda a arquitetura de segurança. Soluções como o sistema modular de porta de proteção oferecem soluções personalizadas para a respectiva aplicação. Além de uma ampla gama de componentes e acessórios, funções como o gerenciamento de acesso também podem ser integradas com facilidade.

Mude agora mesmo para sensores duráveis
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
Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório