2 de fev. de 2026

Safety Distance Calculator da Pilz: agora também em conformidade com a EN ISO 13855:2024

Com o Safety Distance Calculator, a Pilz oferece uma ferramenta de software gratuita e baseada em navegador, que facilita muito aos usuários o cálculo das distâncias de segurança para as cortinas de luz de segurança. A partir de agora, os cálculos podem ser feitos tanto em conformidade com a versão anterior da EN ISO 13855 como com a versão revisada da EN ISO 13855:2024.

O que é regulamentado pela EN ISO 13855 e quais as novidades?

A norma internacional EN ISO 13855 forma a base para o conceito seguro das máquinas. Ela define como os dispositivos de proteção, como cortinas de luz, scanners a laser ou elementos de proteção separadores, devem ser posicionados para que as pessoas sejam protegidas de maneira confiável. O foco está na distância de segurança, ou seja, a distância necessária para que as máquinas parem antes de colocar uma pessoa em perigo.
Com a revisão de 2024, o responsável pela norma está reagindo aos desenvolvimentos técnicos e à experiência prática adquirida nos últimos anos. As principais alterações são:

  • Novas definições de termos
  • Ajustes na base de cálculo da distância de segurança
  • Instruções adicionais sobre aplicação prática

Fornecimento de uma base mais precisa e prática os projetistas, planejadores e auditores para a implementação em conformidade com as normas.

Vantagens do Safety Distance Calculator

  • Cálculo automático da distância de segurança para todas as cortinas de luz de segurança disponíveis no mercado
  • Recomendação do produto adequado das famílias PSENopt e PSENopt II
  • Economiza tempo ao encurtar a busca pela cortina de luz certa
  • Operação intuitiva com informações adicionais e exibição gráfica do cálculo
  • Flexibilidade para aplicações na construção de máquinas especiais e em adaptações

Do nível de segurança ao produto adequado

O Safety Distance Calculator auxilia os usuários no cálculo de aplicações com campos de proteção verticais (abordagem ortogonal) para a proteção de dedos, mãos e corpo. Com base nos cálculos e no nível de segurança necessário, a ferramenta sugere o produto adequado. Os pontos de informação integrados fornecem explicações detalhadas, enquanto a exibição gráfica torna o cálculo transparente e compreensível.
Determine agora a distância de segurança adequada de acordo com a EN ISO 13855:2024!

Determine agora a distância de segurança adequada
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
Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório