A redução das paradas não planejadas diminui os custos operacionais e aumenta a produtividade das máquinas em sua empresa. A MYZEL Lifecycle Platform agrupa centralmente as máquinas, os processos e as verificações de pessoal, auxilia com fluxos de trabalho padronizados e encurta os processos de tomada de decisão em caso de paradas das máquinas.
15 de dez. de 2025
Reduza as paradas não planejadas das máquinas com a MYZEL Lifecycle Platform
Paradas não planejadas das máquinas são mais do que problemas técnicos
Uma parada não planejada da máquina atrapalha todo o fluxo de produção:
os planos mudam, os pedidos atrasam e a reinicialização demora. A aquisição de materiais a curto prazo e os estoques adicionais imobilizam capital e dificultam o planejamento. Os regulamentos legais exigem uma documentação completa, pois a falta de comprovantes ou autorizações atrasa o reinício da máquina. Sem acesso centralizado, aumenta o risco de novas paradas devido à falta de liberações de segurança, qualificação ou conformidade. As causas muitas vezes residem na falta de transparência: pequenas interrupções permanecem não documentadas, dificultando as análises. Somente registro e avaliação sistemáticos garantem a segurança do processo a longo prazo e uma elevada produtividade da máquina.
Abordagem estruturada em caso de parada da máquina
A MYZEL auxilia em situações de decisão concretas por meio da obtenção rápida e intuitiva de informações. Não são apenas os reparos que atrasam as tomadas de decisão, a busca por documentos, liberações e responsabilidades também atrasam as decisões de reinício ou o fluxo de produção.
A MYZEL reúne dados sobre máquinas e pessoas em uma única plataforma. Com myCore, os ativos e artefatos digitais associados são atribuídos de modo claro e seguro. Isso inclui, por exemplo:
- Manuais de instruções
- Protocolos de teste
- Validações
- Certificados de treinamento
- Instruções de operação
- Planos de manutenção
Se houver certificados faltando ou prestes a expirar, isso será exibido de modo claro em um painel de controle. Em geral, isso ajuda na tomada de decisões, como, por exemplo, a reativação de máquinas.
A segurança da conformidade reduz as paradas das máquinas
A partir de 20 de janeiro de 2027, entra em vigor o Regulamento de Máquinas da UE. Ele reforça a documentação digital, o software e as questões cibernéticas e aumenta a verificabilidade formal.
Como a MYZEL ajuda nisso:
a plataforma mantém modelos e status de artefatos centralizados, facilita a preparação para auditorias nas atividades diárias e também reduz as paradas das máquinas devido à falta de comprovações de conformidade.
Com a MYZEL, os fluxos de trabalho são claramente interligados
A MYZEL não é uma solução isolada adicional, ela organiza de modo claro o fluxo de informações ao longo de todo o ciclo de vida da máquina. Ela também pode ser usada como uma solução integrativa, além do seu software já existente. Durante a operação, você é auxiliado por processos digitais guiados, chamados de fluxos de trabalho .
Ao conectar as informações armazenadas, as paradas das máquinas e as perdas de partida são classificadas mais rapidamente, os erros repetitivos tornam-se mais transparentes e o tempo até a liberação diminui proporcionalmente.
Para a operação segura de máquinas existentes: mySafeOperation
O fluxo de trabalho auxilia no processamento sistemático de inspeção e manutenção, incluindo artefatos documentados. Listas de verificação e modelos digitais facilitam o procedimento. Além disso, você sempre mantém uma visão geral das liberações das suas máquinas.
Para controle de acesso e modo de operação: myAccessControl
O fluxo de trabalho torna a administração de usuários nas suas máquinas segura e prática. Aqui você pode mapear qualificações e autorizações, o que torna as liberações e operações incorretas rastreáveis em caso de falha.
Para novas máquinas e alterações em máquinas existentes: mySafeDesign
Aqui, você é guiado passo a passo pela avaliação de riscos e, com a ajuda de listas de verificação, pela validação de novas máquinas, assim como no caso de máquinas existentes que precisam passar por alterações significativas, incluindo o armazenamento de resultados auditáveis.
Seus dados estão seguros com a MYZEL
A MYZEL Lifecycle Platform é baseada em nuvem e é operada na UE. Nossa maior preocupação não é apenas a segurança dos seus colaboradores, mas também dos seus dados. Por esse motivo, a MYZEL é certificada pela:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
Assim, seus dados operacionais e pessoais são armazenados com segurança. Como fornecedores do software, também gostaríamos ressaltar que não temos como acessar os seus dados. Como a MYZEL é baseada em nuvem, você pode acessar a plataforma com segurança a qualquer momento e a partir de qualquer lugar em caso de emergência.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]