24 de set. de 2025

ISO 22734-1: alterações importantes relacionadas à segurança na versão de 2025 da norma em comparação com a versão de 2019

Norma ISO 22734-1:2025 "Geradores de hidrogênio baseados em eletrólise de água", parte 1: segurança

A norma ISO 22734 determina as exigências para geradores de hidrogênio ou eletrolisadores que decompõem água em hidrogênio e oxigênio por meio de reações eletroquímicas. Ela é relevante para aplicações industriais, comerciais e residenciais e ajuda na utilização segura e sustentável do hidrogênio como fonte de energia.

A versão revisada da norma de 2025 traz inovações e ampliações significativas, que visam uma abordagem de segurança mais holística e o progresso técnico na tecnologia de hidrogênio. Ela é destinada a desenvolvedores, operadores e responsáveis pela segurança em aplicações industriais e comerciais. A seguir, você encontra as principais alterações relevantes para a segurança em comparação com a versão de 2019:

1. Estrutura das exigências de segurança

As exigências de segurança foram transferidas de um foco técnico (seção 4.5 em 2019) para uma abordagem abrangente do gerenciamento de riscos (seção 4.2 em 2025). Agora são consideradas, entre outras coisas:

  • Tensão residual e carga residual nos componentes
  • Velocidade do fluxo de oxigênio
  • Excesso de água em tubulações de hidrogênio ou oxigênio

2. Passagem de gás (Gas Crossover)

Pela primeira vez, a norma aborda os riscos decorrentes da passagem de hidrogênio e oxigênio que podem levar à formação de misturas explosivas. As novas exigências incluem:

  • Monitoramento da diferença de pressão entre os lados H₂ e O₂ na pilha de células
  • Definição dos parâmetros operacionais mínimos (corrente, temperatura, pressão)
  • Diretrizes técnicas no novo anexo C

3. Segurança funcional

Maior seleção para a aplicação das normas de segurança funcional:

  • IEC 61508 e IEC 61511 (como anteriormente)
  • Novidade: IEC 62061 e ISO 13849. Isso permite uma adaptação mais precisa a diferentes conceitos de segurança industrial

4. Segurança cibernética

Com a versão de 2025, a segurança cibernética se torna obrigatória pela primeira vez:

  • Sistemas controlados remotamente devem estar em conformidade com a ISO/IEC 27001
  • Os fabricantes devem implementar as medidas de proteção contra acesso não autorizado e vulnerabilidades ao longo de todo o ciclo de vida

 

Resumo:

A ISO 22734-1:2025 representa uma etapa importante em direção a segurança holística e integridade do sistema. Ela oferece claras diretrizes técnicas para o desenvolvimento e a operação de eletrolisadores modernos e fortalece a base para uma economia do hidrogênio segura.

 

Mais informações sobre as soluções da Pilz na indústria de hidrogênio:

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório
Estação de abastecimento de hidrogênio
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
Este artigo foi útil?