20 de ago. de 2025

Uma plataforma para todas as tarefas de sinalização – Cooperação com a Deltron

Com base no controle ferroviário modular PSSrail da Pilz, o FNmux oferece uma solução certificada SIL-4 para monitorar encravamentos, passagens de níveis e sinais em blocos de linha de modo seguro e eficiente. Com o uso do processo Multiplex via fibra óptica, é possível transmitir vários sinais simultaneamente, uma vantagem decisiva para a infraestrutura exigente de uma rede ferroviária em crescimento.

Flexibilidade e segurança futura

A arquitetura modular permite uma fácil adaptação a diferentes casos de aplicação dentro da enorme rede ferroviária indiana. O FNmux é tecnologicamente aberto e pode ser combinado com outros componentes de diferentes fabricantes, um pré-requisito importante para a transformação digital.

Juntos para uma infraestrutura segura

A parceria entre a Deltron e a Pilz combina o conhecimento do mercado indiano com a competência alemã em automação. Com o FNmux, as empresas oferecem uma solução que não só conta com a mais moderna tecnologia de segurança, mas também garante máxima flexibilidade e confiabilidade: um marco para o futuro do controle e do monitoramento no tráfego ferroviário indiano.

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório