Os procedimentos modernos de fabricação e de desenvolvimento muitas vezes precisam de condições ambientes que não podem ultrapassar os valores de limite da concentração de partículas em suspensão no ar. As salas limpas possuem uma concentração extremamente baixa de partículas em suspensão no ar e são necessárias onde as partículas existentes no ar puderem interromper ou prejudicar o trabalho.
19 de ago. de 2020
Trabalhe agora com os módulos de robótica de serviço da Pilz em uma sala limpa!
A demanda por salas limpas é enorme. Elas são necessárias, por exemplo, na fabricação de semicondutores, dispositivos médicos, tecnologia óptica e de laser, assim como na produção asséptica de medicamentos e alimentos. A classificação das salas limpas é realizada de acordo com diferentes normas.
Módulos de robótica de serviço: Certificação de sala limpa segundo a EN ISO 14644
Os módulos de robótica de serviço da Pilz foram certificados em conformidade com a EN ISO 14644. Essa norma determina que se deve evitar a contaminação por partículas na fabricação de dispositivos semicondutores. A norma da ISO regulamenta as condições de medição, por exemplo, a quantidade mínima de pontos de medição por área. A DIN EN ISO 14644-1 define as nove classes de sala limpa de ISO 1 a ISO 9. As regras mais rigorosas se aplicam para ISO 1, que representa a classe mais limpa. Os requisitos diminuem até ISO 9.
No procedimento de certificação da Colandis, o módulo manipulador PRBT 6 da Pilz foi testado para ISO 3 e foi aprovado. Com isso, os módulos de robótica de serviço são predestinados para todos os trabalhos de sala limpa nesta categoria, por exemplo, na produção em microeletrônica da Wafer Handling.
Deseja aprender mais sobre os módulos de robótica de serviço e a certificação da sala limpa? Teremos prazer em assessorá-lo!
Mais informações:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]