1 de out. de 2019

ISO 20607 – a norma para as instruções de operação já foi publicada

A nova norma ISO 20607 foi publicada como uma norma ISO internacional e já pode ser encomendada.

A nova norma ISO 20607 foi publicada como uma norma ISO internacional e já pode ser encomendada pela loja virtual da ISO mediante pagamento.

Fazer o pedido

Todas as pessoas que lidam com documentações técnicas no âmbito da construção de máquinas e de instalações fazem parte do grupo-alvo da nova norma. Ela deverá oferecer auxílio quando for preciso criar instruções de operação. O objetivo dos autores da norma é especificar com mais precisão a seção 6.4.5 do capítulo já existente na EN ISO 12100 em relação à elaboração de instruções de operação. Alguns pontos foram complementados com mais detalhes:

  • a consideração de um grupo-alvo mais específico
  • informações de segurança mais concretas
  • resolução de problemas mais fáceis para o usuário
  • “formas de publicação mais atuais”, ou seja, versão em papel ou “em mídia eletrônica de dados disponibilizada com a máquina”

Na ocasião de sua publicação, a EN ISO 20607 será a primeira norma harmonizada para a diretriz de máquinas com demandas concretas para a elaboração de instruções de operação.
A relação com a diretriz de máquinas pode ser consultada no nosso primeiro boletim informativo sobre o lançamento da ISO 201607.

A nova norma ISO 20607
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório