Os operadores de instalações ou as fabricantes de equipamentos que não quiserem proteger somente seus funcionários contra os perigos de uma máquina, mas também desejam defender suas máquinas contra manipulações indesejadas e ataques de hackers, devem conhecer a série de normas IEC 62443.
6 de set. de 2019
Industrial Security com a série de normas IEC 62443
Atualmente, essa série de normas oferece a melhor orientação para os operadores de instalações e as fabricantes de equipamentos que buscam soluções de security apropriadas para instalações industriais e de produção. Ela presta esclarecimentos sobre como é possível proteger o acesso às máquinas e às instalações, bem como impedir que suas redes e seus sistemas de comando sejam usados indevidamente.
A IEC 62443 determina os requisitos fundamentais para a security e explica quais medidas podem ser adotadas para implementá-los adequadamente. Além disso, a norma descreve o conceito de “Defense in depth” como base para a proteção de ataques virtuais. Ademais, ela indica como você encontra as medidas apropriadas de security graças à sua avaliação de risco para se proteger contra diversos tipos de ataques.
O fundamental para compreender a segurança de TI industrial, em inglês, Industrial Security é o fato de uma medida isolada não resultar no sucesso desejado. A Industrial Security deve ser formada por diversos componentes através da adoção de diferentes medidas. As fabricantes, os integradores de sistemas e os operadores recebem as mesmas demandas para alcançar uma proteção mensurável durante a implementação da Industrial Security.
Descubra aqui detalhadamente quais partes da norma são especialmente relevantes para você e o que cada área engloba:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]