Ostfildern (Allemagne), 5 févr. 2019

Pilz présent au Salon de Hanovre 2019, hall 9, stand D17 – automatisation dans l’« esprit de sécurité »

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente également du 1er au 5 avril 2019, au Salon de Hanovre, des solutions d’automatismes innovantes pour tous les secteurs d’activités. Au cœur de la participation au salon du pionnier des automatismes de sécurité se trouvent des nouveautés issues des domaines des systèmes de commande et de visualisation, des capteurs de sécurité, des systèmes d’entrées / sorties ainsi que des prestations de services. Dans ses bagages : le plus petit actionneur au monde et un système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès innovant du fait de sa conception modulaire.

Les autres points forts à Hanovre sont l’Industrie 4.0 et la robotique : les visiteurs peuvent découvrir en direct l’usine intelligente Pilz, une ligne de production de conception modulaire pour la fabrication de produits à l’unité. L’usine intelligente Pilz peut être vue sur le stand de Pilz dans une version étendue comprenant les modules robotiques Pilz et un véhicule à guidage automatique (AGV)

Gestion désormais modulaire de la sécurité et de la sûreté
Pilz propose une gestion efficace des autorisations d’accès qui couvre en même temps les exigences en termes de sécurité et de sûreté : avec le PITmode fusion innovant, on dispose pour la première fois d’un système de conception modulaire. Le PITmode fusion est constitué de l’unité de lecture PITreader avec la technologie RFID et d’un Webserver intégré ainsi que d’une unité de contrôle de sécurité Safe Evaluation Unit (SEU). Grâce à la séparation des composants, le PITmode fusion peut être intégré sans difficulté dans la conception des pupitres de commande existants. Ainsi, la variante modulaire du sélecteur de mode de fonctionnement offre de nouvelles possibilités d’application. D’autre part, l’unité de lecture PITreader peut être utilisée en toute flexibilité : si l’on souhaite gérer une seule autorisation d’accès, c’est possible avec le PITreader en tant qu’appareil autonome. Par ailleurs, on peut réaliser une gestion des autorisations d’accès basée sur des groupes, avec les clés RFID d’affectation correspondantes. Cela simplifie l’octroi et l’administration des autorisations d’accès aux entreprises qui disposent de plusieurs sites, même internationaux. Ainsi, la charge administrative peut être considérablement réduite.

Plus de flexibilité pour la deuxième dimension …
Pilz propose une surveillance des surfaces plus flexible et plus efficace avec les variantes light, maître et esclave du scrutateur laser de sécurité PSENscan : les scrutateurs laser de sécurité de Pilz sont désormais aussi adaptés pour des applications verticales comme la sécurisation des accès. D’autre part, il est dès maintenant possible de concevoir, avec le PSENscan, des applications encore plus flexibles, ce qui réduit les temps d’arrêt et augmente la rentabilité. Les PSENscan peuvent être raccordés en série et permettent la création de jusqu’à 70 configurations commutables ainsi que la surveillance simultanée de max. trois zones séparées.

… et une nouvelle dimension de la sécurité
Les capteurs de sécurité codés PSENcode réunissent une infraudabilité maximale dans un espace réduit grâce à la technologie à transpondeur RFID. Ils offrent désormais une nouvelle solution pour les applications avec un espace restreint pour lesquelles la hauteur est fondamentale. En effet, avec une hauteur de seulement 3 mm, le nouveau PSENcode low profile actuator est actuellement le plus petit actionneur au monde. Il entre ainsi dans les plus petites dimensions, et plus particulièrement, s’adapte sur des applications avec du plexiglas. Grâce à cette polyvalence, les utilisateurs bénéficient d’une grande liberté de conception des machines.

Maîtrise de l’Industrie 4.0 avec franchise
Afin de garantir un échange de données dans la production en réseau, des technologies de communication ouvertes qui soutiennent les standards internationaux sont nécessaires. Pilz propose à cet effet une nouveauté, le module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2. La technologie IO, ouverte et standardisée à l’échelle mondiale selon la CEI 61131-9, prend en charge une production en réseau au sens de l’Industrie 4.0. Les utilisateurs peuvent sauvegarder les configurations de leurs appareils pour les capteurs ou actionneurs ainsi que leurs données de process et d’appareils, de manière centralisée, dans le module maître PSS u2 ES 4 IOL. Ainsi, par exemple en cas de maintenance ou de remplacement, il n’est pas nécessaire de reparamétrer. Par ailleurs, l’ensemble des données est détecté de façon décentralisée, ce qui permet un diagnostic plus rapide et plus simple.

Service complet pour les États-Unis
Tout fabricant qui vend des machines aux États-Unis doit veiller à ce que toutes les exigences soient remplies afin d’être en mesure de garantir par la suite sur le lieu d’utilisation d’une machine le bon déroulement de son autorisation d’exploitation. Par conséquent, Pilz étend son offre mondiale de l’évaluation de conformité internationale au marché américain. Ainsi, Pilz soutient les fabricants et les exportateurs – quel que soit le pays à partir duquel ils exportent – du respect de toutes les exigences pour la conformité américaine à l’homologation par les autorités locales américaines. Au Salon de Hanovre 2019, l’expert en automatismes de sécurité expose pour la première fois sa nouvelle prestation « IC USA ».

Filiale Pilz en Scandinavie
Depuis 1997, Pilz est représenté par sa filiale Pilz Scandinavie dans la ville suédoise de Kungsbacka. Dans le pays partenaire du Salon de Hanovre, Pilz assure essentiellement le suivi des clients des secteurs de l’automobile et de la robotique, de l’industrie du bois et du papier, mais aussi des entreprises spécialisées dans la construction métallique et l’industrie minière. Patrik Frivold, Directeur national chez Pilz en Suède : « Pour l’industrie de l’automatisation suédoise, les thèmes comme l’Industrie 4.0 et l’usine intelligente gagnent en importance. Par ailleurs, le thème de la robotique devient de plus en plus intéressant ; cette technologie trouve également sa voie en Suède dans les productions ».

Pilz expose dans le hall 9, stand D 17.

Pour plus d’informations

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente également en 2019 au Salon de Hanovre des solutions d’automatismes innovantes pour tous les secteurs d’activités.
Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente également en 2019 au Salon de Hanovre des solutions d’automatismes innovantes pour tous les secteurs d’activités.

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente également en 2019 au Salon de Hanovre des solutions d’automatismes innovantes pour tous les secteurs d’activités.