Le système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage est maintenant disponible. Avec ce système, Pilz offre une solution de base économique pour la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles.
Ostfildern, 10 nov. 2020
Pilz au salon SPS Connect 2020 – nouveau système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage pour la protection des personnes et des process
Avec le système pour protecteurs mobiles PSENmech, le protecteur mobile est interverrouillé en toute sécurité jusqu’à l’arrêt de la machine ou de l’installation. Un redémarrage accidentel du mouvement dangereux est empêché tant que le protecteur mobile est ouvert. D’autre part, le système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage peut être complété par un système de déblocage à des fins d’évacuation et un déverrouillage d’urgence, ce qui est idéal pour une utilisation sur des portes d’accès. Le système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage est adapté à la protection des personnes et des process dans de nombreux secteurs d’activités.
Robuste, résistant et flexible !
Le système pour protecteurs mobiles avec partie supérieure et actionneur métallique en 3D est insensible à l’eau, à la saleté et à la poussière. Grâce à sa conception robuste, le PSENmech possède une longue durée de vie et une grande résistance mécanique. La possibilité de choisir entre différents actionneurs et plusieurs sens d’activation rend également l’installation rapide, facile et flexible pour l’utilisateur. Le système pour protecteurs mobiles assure ainsi une grande disponibilité.
Associé aux micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, le PSENmech offre une solution complète et économique d’un même fournisseur pour la surveillance des protecteurs mobiles avec interverrouillage.
Vous trouverez de plus amples informations sur cette solution en cliquant ici

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be