Geplante Serverwartungsarbeiten am 14.03.2026 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr. Kurzfristige Ausfälle sind möglich.
Planned server maintenance work on 03/14/2026 between 14:00 AM (CET) and 16:00 PM (CET). Short-term failures are possible.

Ostfildern, Allemagne, 19 août 2021

Pilz : de nouvelles variantes pour le verrou de sécurité PSENbolt associé au système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage – pour fermer la porte à la fraude en toute sécurité

De nouvelles variantes du verrou de sécurité PSENbolt de Pilz sont maintenant disponibles pour la combinaison avec le système mécanique de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage : les utilisateurs peuvent choisir entre des variantes standard et des variantes avec clé. La solution complète de sécurité est composée d’un verrou mécanique, d’une poignée de porte et d’un nouveau capteur de sécurité pouvant être combiné en toute flexibilité. Elle représente ainsi une solution économique encore plus flexible avec des protecteurs mobiles pour la protection des personnes et des process.

Des variantes standard et des variantes avec clé intégrée sont disponibles. Certaines d’entre elles peuvent également être complétées par un système de déblocage à des fins d’évacuation. Les variantes avec clé intégrée permettent de bloquer le verrou en position ouverte, notamment lorsqu’une personne doit accéder à l’installation à des fins de maintenance. Il est alors impossible à d’autres personnes de refermer la porte de l’extérieur et de redémarrer la machine. Cela permet d’éviter tout redémarrage intempestif de la machine. Les variantes avec clé intégrée assurent ainsi un niveau de sécurité plus élevé de l’installation.

Une sécurité maximale pour une rentabilité élevée
Associé au système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage, le PSENbolt assure un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL d selon l’EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 2 selon l’EN/CEI 62061. Lorsqu’elle est complétée par le capteur de sécurité codé PSENcode, cette solution garantit une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles jusqu’à la catégorie de sécurité PL e la plus élevée selon l’EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061. Avec cette association, le verrou de sécurité PSENbolt satisfait des exigences élevées en matière de protection contre le contournement et la fraude. Les utilisateurs bénéficient d’une grande disponibilité et ainsi d’une rentabilité élevée de l’installation.

Un verrou solide
Les variantes du PSENbolt peuvent être utilisées dans de nombreux secteurs d’activités et applications. Combinées au système mécanique de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage, elles assurent la protection des hommes et des machines, notamment dans l’industrie du plastique, l’industrie automobile, le secteur de l’emballage et l’industrie de la cellulose et du papier. Elles offrent une solution mécanique pour la surveillance des protecteurs mobiles difficilement ajustables ou exposés à de fortes vibrations.

Prêt à l’emploi = réduction des coûts
Le verrou de sécurité PSENbolt est composé d’un verrou mécanique, d’une poignée de porte et d’un capteur de sécurité pouvant être combiné en toute flexibilité, tel que le PSENmech avec interverrouillage. Par conséquent, des conceptions personnalisées et coûteuses n’ont pas lieu d’être et les frais de développement et de montage sont considérablement réduits.
En association avec le relais de sécurité PNOZsigma ou les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, Pilz vous propose une solution complète économique d’un même fournisseur.

Vous trouverez de plus amples informations sur le produit en cliquant ici

De nouvelles variantes du verrou de sécurité PSENbolt de Pilz sont maintenant disponibles pour la combinaison avec le système mécanique de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage : les utilisateurs peuvent choisir entre des variantes standard et des variantes avec clé. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)
De nouvelles variantes du verrou de sécurité PSENbolt de Pilz sont maintenant disponibles pour la combinaison avec le système mécanique de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage : les utilisateurs peuvent choisir entre des variantes standard et des variantes avec clé. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

De nouvelles variantes du verrou de sécurité PSENbolt de Pilz sont maintenant disponibles pour la combinaison avec le système mécanique de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage : les utilisateurs peuvent choisir entre des variantes standard et des variantes avec clé. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire