Ostfildern, Allemagne, 7 mars 2023

Pilz au salon interpack 2023, hall 18/B02 – priorité à la sécurité et à la sûreté : l’automatisation pour une plus grande sécurité dans l’emballage

Sous le slogan « Des solutions d’automatismes flexibles pour la sûreté et la sécurité », la société spécialisée dans les automatismes Pilz présentera lors du salon interpack 2023 (du 04/05 au 10/05/2023) des technologies d’avenir pour une meilleure sécurité du produit dans l’automatisation du packaging. Les points forts de Pilz sur le salon comprennent des produits et solutions destinés à l’emballage primaire, secondaire et tertiaire issus des domaines des capteurs, des systèmes de contrôle-commande, des systèmes de commande et de visualisation ainsi que des réseaux, avec le pare-feu industriel SecurityBridge. Sa participation au salon sera complétée par son offre de conseils et de prestations de services spécialement conçue pour l’industrie du conditionnement.

Un point fort de Pilz à Düsseldorf : la solution certifiée par le TÜV SÜD pour la surveillance en toute sécurité du chargement des cartons sur les machines d’emballage et de conditionnement. Autres thèmes importants : l’emballage 4.0 intelligent et les avantages apportés par la numérisation pour le conditionnement des produits (non) alimentaires et pharmaceutiques. Grâce au modèle de l’usine intelligente Pilz, les visiteurs pourront assister en direct à la fabrication de produits individualisés, sécurisés et flexibles.

Conditionnement secondaire : une solution simple pour une mise en carton en toute sécurité
L’approvisionnement sécurisé en cartons utilisé dans le domaine de l’emballage secondaire fait partie des concepts d’automatismes intelligents de Pilz qui sécurisent les lignes d’emballage et de conditionnement tout en facilitant leur utilisation. Conçue pour les machines de moyenne et petite taille, la solution certifiée par le TÜV SÜD comprend deux systèmes de commande de sécurité au choix en tant qu’unités de contrôle : le micro automate configurable PNOZmulti 2 pour les applications configurées via un logiciel et le relais de sécurité modulaire myPNOZ destiné aux solutions de chargement et proposé à l’unité. À Düsseldorf, les experts expliqueront comment cette solution de sécurité flexible et économique permet de gagner du temps et de réaliser des économies sur la planification, la création de projets et la mise en service.

La sécurité avec gestion des accès incluse
L’Industrie 4.0 a fait son entrée dans l’industrie du conditionnement. Outre l’usine intelligente, la mise en réseau intelligente et la personnalisation en sont également des thèmes importants. Tout cela requiert des concepts d’automatismes et de sécurité performants qui incluent aussi bien la sécurité que la sûreté industrielle, et qui garantissent ainsi également la sécurité du produit. Lors du salon interpack, Pilz présentera donc notamment ses solutions de Gestion des Identités et des Accès (GIA) visant à mettre en œuvre une gestion complète des accès sur les machines de conditionnement et les parcs machines.

Des solutions numériques pour la maintenance et plus encore
En tant que solution complète pour une gestion fiable des accès, la GIA permet par ailleurs la sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité : à Düsseldorf, la société spécialisée dans les automatismes propose une sécurisation de la maintenance numérique, « Key in pocket » et efficace, qui s’appuie sur le système d’autorisations d’accès PITreader et sur le système de contrôle-commande de Pilz. Elle empêche tout redémarrage non planifié des machines tant que des personnes se trouvent dans la zone dangereuse pour effectuer des travaux de maintenance. Car pour accéder à l’installation, un ou plusieurs utilisateurs s’authentifient avec leur clé à transpondeur, et un ID de sûreté personnel est alors attribué et enregistré dans le système de commande de sécurité de manière centralisée. Cela protège la machine contre la fraude et l’utilisateur contre le redémarrage intempestif.
À l’inverse d’une sécurisation de la maintenance recourant à des clés mécaniques, il est possible de pénétrer dans l’installation et de la quitter par différents protecteurs mobiles. Comme il est possible de pénétrer dans l’installation ou de la quitter par différents protecteurs mobiles, la solution « Key in pocket » offre au personnel davantage de flexibilité et lui permet ainsi de gagner du temps lors de la maintenance. Pilz propose encore davantage de flexibilité pour les exploitants et les utilisateurs grâce à son unité de lecture PITreader card unit, qui permet aux utilisateurs de s’authentifier à l’aide de transpondeurs RFID au format cartes ou jetons autocollants.

Un pare-feu pour un conditionnement en toute sécurité
La mise en réseau de l’informatique et de la bureautique nécessite une protection supplémentaire pour les machines d’emballage et de conditionnement, par exemple dans les installations de remplissage. C’est pourquoi Pilz présentera lors du salon son pare-feu SecurityBridge qui protège les réseaux de commande contre toute tentative de fraude par un accès non autorisé. Il surveille le flux de données entre le PC et le système de commande et signale les modifications non autorisées apportées au projet du système de contrôle-commande. Ainsi, il protège les systèmes de commande en aval contre les attaques basées sur le réseau et les accès non autorisés. Cela garantit une haute sécurité du produit, qualité indispensable en particulier dans le domaine des emballages pour les produits alimentaires et pharmaceutiques.

Directive Machines et autres : Pilz vous accompagne
Pour assurer la sécurité et la conformité de leurs machines, les fabricants doivent connaître et appliquer les normes correspondantes. Les exigences de la norme internationale EN ISO 14119 relative aux dispositifs de verrouillage en font partie. Sur le stand de Pilz, les visiteurs pourront notamment s’informer sur les autres normes que les fabricants et exploitants doivent prendre en compte. L’expert en automatismes de sécurité accompagne ses clients via un support sur mesure tout au long du cycle de vie des machines d’emballage et de conditionnement, de l’appréciation du risque à la validation de la sécurité, y compris l’évaluation internationale de la conformité.

Plus d’informations sur la participation au salon disponibles ici.

Sous le slogan « Des solutions d’automatismes flexibles pour la sûreté et la sécurité », la société spécialisée dans les automatismes Pilz présentera lors du salon interpack 2023 (du 04/05 au 10/05/2023) des technologies d’avenir pour une meilleure sécurité du produit dans l’automatisation du packaging. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)
Sous le slogan « Des solutions d’automatismes flexibles pour la sûreté et la sécurité », la société spécialisée dans les automatismes Pilz présentera lors du salon interpack 2023 (du 04/05 au 10/05/2023) des technologies d’avenir pour une meilleure sécurité du produit dans l’automatisation du packaging. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Sous le slogan « Des solutions d’automatismes flexibles pour la sûreté et la sécurité », la société spécialisée dans les automatismes Pilz présentera lors du salon interpack 2023 (du 04/05 au 10/05/2023) des technologies d’avenir pour une meilleure sécurité du produit dans l’automatisation du packaging. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire