Ostfildern, Allemagne, 21 mars 2024

Nouvel élément de commande de cybersécurité PIT oe ETH avec port Ethernet activable – pour une commande en toute sûreté et flexibilité

Pilz étend sa gamme de systèmes de commande et de signalisation grâce à l’ajout de l’élément de commande PIT oe ETH. Le PIT oe ETH dispose d’un port Ethernet activable et protège de ce fait les interfaces Ethernet librement accessibles contre tout accès abusif en milieu industriel. Cet élément de commande compact renforce ainsi la cybersécurité. En tant qu’interface Ethernet industrielle agissant à la manière d’un pare-feu, il peut sécuriser les connexions au réseau d’une part contre les accès non autorisés depuis l’extérieur, et d’autre part contre l’accès direct aux interfaces homme machine et aux données de commande depuis l’intérieur.

Sur les installations et les machines, le PIT oe ETH protège le réseau – et donc votre savoir-faire et votre investissement. La nouvelle interface Ethernet activable et désactivable permet aux utilisateurs de protéger intégralement leur réseau : il est possible de paramétrer et de suivre de manière sécurisée et personnalisée qui a accès aux données machine sensibles, à quel moment et de quelle manière. La sécurité de la production s’en trouve renforcée.

La protection de commande activ(é)e empêche tout accès abusif
En effet, en association avec l’unité de lecture PITreader de Pilz, l’activation de l’interface Ethernet est uniquement possible à condition de disposer de l’autorisation correspondante. Par conséquent, seules les personnes autorisées sont en mesure d’utiliser temporairement cette interface, par exemple, pour créer des configurations, des programmes ou des copies de sauvegarde. Grâce à des entrées standard de 24 volts ou de 5 volts, l’interface peut être activée de manière flexible au niveau de chaque sortie de commande. Les utilisateurs disposent ainsi d’un contrôle complet du flux de données transitant sur leurs réseaux.

Satisfait à toutes les prescriptions normatives 
Le nouvel élément de commande PIT oe ETH satisfait aussi bien aux exigences de sécurité des fabricants de machines que des exploitants : le règlement machines imposera aux fabricants de machines de prendre certaines mesures de cybersécurité au plus tard à compter de janvier 2027.
Pour les exploitants de machines en Allemagne, la règle technique pour la sécurité d’exploitation TRBS 1115 s’applique déjà en complément de l’ordonnance sur la sécurité d’exploitation. Celle-ci exige notamment de désactiver ou de bloquer les interfaces matérielles non nécessaires et de couper les liaisons de communication non autorisées. Le PIT oe ETH contribue à la mise en œuvre des prescriptions légales et normatives, ce qui protège finalement l’investissement et réduit les coûts.

Installation facilitée
Conformément à l’EN 60947-5-1, les éléments de commande compacts sont pourvus d’un dispositif anti-rotation pour les perçages d’un diamètre de seulement 22,5 mm. Ainsi, ils s’intègrent de manière optimale dans la structure des machines et des installations.
La gamme de produits PIT oe propose également aux utilisateurs les éléments de commande PIT oe 4S et PIT oe USB : avec l’élément de commande PIT oe 4S, il est possible de commuter et de visualiser les entrées et sorties digitales, comme le mode de fonctionnement. Le PIT oe USB dispose d’une interface USB activable pour les machines et installations permettant, par exemple, d’installer des programmes sans risque de fraude. 
Les éléments de commande compacts offrent ainsi des avantages lors de l’installation initiale ou a posteriori dans les pupitres, les dispositifs d’arrêt d’urgence ou les boîtiers de commande. Associés au système d’autorisation d’accès PITreader, ils garantissent une gestion des accès en toute sécurité.
 

Le nouvel élément de commande PIT oe ETH avec port Ethernet activable de Pilz protège les connexions au réseau à la manière d’un pare-feu contre les accès non autorisés depuis l’intérieur et l’extérieur. Il vient compléter la gamme de Pilz dans le domaine des systèmes de commande et de signalisation. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)
Le nouvel élément de commande PIT oe ETH avec port Ethernet activable de Pilz protège les connexions au réseau à la manière d’un pare-feu contre les accès non autorisés depuis l’intérieur et l’extérieur. Il vient compléter la gamme de Pilz dans le domaine des systèmes de commande et de signalisation. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Le nouvel élément de commande PIT oe ETH avec port Ethernet activable de Pilz protège les connexions au réseau à la manière d’un pare-feu contre les accès non autorisés depuis l’intérieur et l’extérieur. Il vient compléter la gamme de Pilz dans le domaine des systèmes de commande et de signalisation. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire