Obtenez une vue d’ensemble rapide et complète d’une installation : pour ce faire, Pilz propose le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet. Dans sa nouvelle version, PASvisu prend également en charge le protocole Modbus/TCP. Ce protocole permet une liaison rapide de tous les systèmes de commande ainsi que d’autres composants industriels. La mise à jour inclut également une liaison client / serveur sécurisée pour le transfert en toute sécurité des données du PASvisu Server vers la visualisation de l’utilisateur.
Ostfildern, Allemagne, 26 août 2021
Le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet est désormais équipé d’une interface Modbus/TCP et d’un client sécurisé. Il est ouvert à toutes les tâches de visualisation, mais sécurisé.
À partir de la nouvelle version v1.10 du PASvisu, le logiciel de visualisation basé sur internet prend également en charge le protocole Modbus/TCP en plus d’OPC UA. Cela permet un échange simple de données du process entre PASvisu et quasiment tous les systèmes de commande. Par ailleurs, les données issues de différents systèmes de commande peuvent être traitées simultanément au sein d’un projet de visualisation.
Grâce à cette flexibilité, aucune modification de l’infrastructure d’automatismes existante n’est requise lors de l’utilisation du PASvisu : pour les machines existantes, le PASvisu peut être utilisé avec les systèmes de commande à disposition. De plus, il est possible de l’utiliser sur pratiquement tous les terminaux, par exemple via des IHM déjà intégrées à la machine, des PC externes ou des tablettes.
Un plus haut niveau de sûreté lors de l’échange de données grâce au « client sécurisé »
Autre nouveauté : la liaison « sécurisée » client / serveur. Tout le flux de données entre les clients PASvisu, Builder et le serveur est désormais entièrement codifié. Par ailleurs, l’authentification des utilisateurs a été renforcée : seuls les clients authentifiés peuvent se connecter au PASvisu Server. Cela empêche la fraude et garantit un transfert sécurisé des données tout au long du projet de visualisation.
Vous trouverez un complément d’informations sur le produit ici.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be