Le groupe Pilz a connu un exercice 2019 difficile : dans un contexte de morosité de l’économie mondiale et de cyberattaque à l’automne, la société annonce un chiffre d’affaires de 322,5 millions d’euros pour 2019, soit une baisse de 6,5 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, l’entreprise a pu maintenir le nombre de ses employés à un niveau constant.
Ostfildern, 28 mai 2020
Exercice 2019 difficile pour Pilz, société spécialisée dans les automatismes – « flexible et malgré tout stable pendant la crise »
« 2019 a été une année difficile pour Pilz. En plus du ralentissement économique, nous avons également dû faire face aux conséquences d’une cyberattaque à la mi-octobre. La baisse du chiffre d’affaires n’a donc pas pu être évitée. En 2020, nous serons en mesure de surmonter cette situation grâce à une action flexible et à la stabilité de nos valeurs et de notre stratégie », explique Susanne Kunschert, associée gérante de Pilz GmbH & Co.KG.
Malgré la baisse du chiffre d’affaires : nombre de salariés constant
Au cours de l’exercice 2019, le groupe Pilz a réalisé un chiffre d’affaires de 322,5 millions d’euros. C’est 6,5 % de moins qu’en 2018, ce qui signifie que l’entreprise a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires pour la première fois depuis 2009. En revanche, le nombre de collaborateurs du groupe Pilz a légèrement augmenté de 1 % : de 2 515 à 2 544 au 31/12/2019. 1 128 personnes étaient employées à Ostfildern, le siège de la société, à la fin de l’année (+ 6 employés par rapport à l’année précédente).
La nouvelle augmentation de la part des exportations qui atteint 74,3 % (+1,3 point de pourcentage) illustre le fait que les opportunités de croissance pour Pilz se trouvent principalement à l’étranger.
La crise comme opportunité
Ralentissement économique, cyberattaque et crise du coronavirus – l’entreprise familiale traverse actuellement une période difficile, mais envisage l’avenir avec optimisme. « La cyberattaque nous a soudainement frappés et la reconstruction n’est pas encore terminée. Néanmoins, l’attaque a également eu ses bons côtés : grâce à l’expérience acquise et aux nouveaux outils numériques, nous pouvons également bien affronter la crise du coronavirus. Nous sommes mis à l’épreuve par les crises », explique Mme Kunschert. Une autre expression de la flexibilité de Pilz est la production de masques quotidiens réutilisables pour se protéger contre une nouvelle propagation de la pandémie de coronavirus. Depuis le mois d’avril, Pilz produit le masque bucco-nasal pour son propre usage et est désormais en mesure de fournir également des clients.Pilz répond à la baisse de la demande non seulement par des arrêts d’investissements, des économies de coûts et du chômage partiel à son siège d’Ostfildern (Allemagne). La société est le fournisseur des entreprises dans les industries qui utilisent des systèmes. Pilz profite également de la progression du numérique, par exemple dans sa gamme de prestations dans le domaine de la formation des clients.
Pilz se montre prudent dans ses prévisions pour 2020 : « Il est certain que la situation économique générale ne s’améliorera pas beaucoup en 2020. Beaucoup dépend de la façon dont l’économie se développe dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Toutefois, je suis convaincue qu’ensemble nous surmonterons ces moments difficiles », affirme Susanne Kunschert.

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be