Lors du congrès et de l’exposition internationaux Rail Live (Madrid (Espagne), 31/03 - 02/04/2020), Pilz présentera des solutions d’automatismes éprouvées dans l’industrie pour les tâches de commande de sécurité sur et dans le rail. Lors de la conférence qui aura lieu en parallèle, les experts de Pilz traiteront du thème « De l’Industrie 4.0 au Rail 4.0 ».
Ostfildern, Allemagne, 3 mars 2020
Pilz présent au salon Rail Live, stand 69 – prêt pour le futur numérique !
Au cœur de la participation au salon se trouve le système d’automatismes PSS 4000-R avec ses nombreuses applications possibles pour les tâches de commande numérique dans le transport ferroviaire. Le PSS 4000-R comprend les homologations de sécurité spécifiques au domaine ferroviaire en tant que caractéristique du produit. Le système d’automatismes est par conséquent compatible avec SIL 4 dans l’ensemble de l’application.
Lors du salon Rail Live, Pilz présentera, en prenant l’exemple d’un poste d’aiguillage, comment le système d’automatismes PSS 4000-R peut être utilisé pour commander en toute sécurité et efficacité des éléments des techniques de guidage et de sécurité sur le terrain. Le système d’automatismes de sécurité PSS 4000-R est utilisé comme unité de contrôle d’objet. Une telle commande traduit les signaux numériques entrants en commandes de contrôle qui peuvent être interprétés par le dispositif terminal (dans ce cas-ci, l’aiguillage).
Avec les logiciels correspondants et les prestations complètes de conseil et d’ingénierie de Pilz, il en résulte des solutions d’automatismes numériques économiques qui répondent aux exigences de fiabilité et de sécurité.
De l’Industrie 4.0 au Rail 4.0
Avec des solutions numériques et mises en réseau sûres telles que l’unité de contrôle d’objet, Pilz soutient les exploitants de réseaux et les fournisseurs sur la voie du Rail 4.0. Lors de la conférence qui aura lieu en parallèle le 1er avril, Jan van der Heide, expert ferroviaire chez Pilz, parlera des outils de pointe en réseau numérique permettant de passer au Rail 4.0.
Les unités de contrôle d’objets font également l’objet d’une table ronde le 1er avril : L’expert de Pilz, Jan Puig, animera la discussion sur le sujet : « Les unités de contrôle d’objets compatibles EULYNX sont-elles la clé de solutions flexibles pour le Rail 4.0 ? ».
Pilz expose sur le stand 69.
Vous trouverez de plus amples informations sur la participation au salon en cliquant ici
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be