Lors du salon international des solutions intralogistiques et de la gestion des processus LogiMAT qui se tiendra du 25 au 27 avril, Pilz, la société spécialisée dans les automatismes, présentera sa solution complète pour l’automatisation et l’exploitation en toute sécurité des flottes de véhicules à guidage automatique (AGV). Outre une solution composée d’un scrutateur laser de sécurité, d’un système contrôle-commande et d’un pare-feu industriel, celle-ci comprend une offre de prestations de services s’étendant jusqu’à l’accompagnement CE selon l’ISO 3691-4. Autre point fort présenté à Stuttgart : les visiteurs du salon pourront s’informer sur la manière dont une Gestion des Identités et des Accès avec des autorisations clairement définies peut contribuer à une meilleure sûreté dans l’intralogistique.
Ostfildern, Allemagne, 16 févr. 2023
Pilz au salon LogiMAT 2023, hall 6, stand A21 – un kit complet de sécurité pour les AGV
Sur le stand de Pilz, les visiteurs du salon découvriront comment une flotte d’AGV peut être automatisée et exploitée en toute sécurité en tenant compte de l’ensemble des données spatiales et infrastructurelles, et pourront voir les solutions en action sur un modèle d’AGV : le scrutateur laser de sécurité PSENscan pour la protection des hommes et des AGV contre les collisions, le relais de sécurité modulaire myPNOZ ou le micro automate configurable PNOZmulti 2 en tant qu’unités de contrôle, ainsi que le pare-feu industriel SecurityBridge pour la protection contre la fraude. Que ce soit pour les AGV guidés ou à navigation libre, cette solution de sécurité et de sûreté garantit des procédures intralogistiques efficaces en évitant les temps d’arrêt et en augmentant ainsi la productivité.
Un package de prestations de services pour un fonctionnement en toute sécurité
Outre sa solution basée sur des produits conçue pour les fabricants d’AGV, Pilz présentera également lors du salon LogiMAT son package de prestations de services destiné aux exploitants, du développement des concepts de sécurité jusqu’à la mise en service, en passant par une offre de formations pour les collaborateurs. La norme ISO 3691-4 en compose le cadre normatif. Sur demande, les experts Pilz accompagnent l’exploitant jusqu’à l’évaluation internationale de conformité (par exemple pour le marquage CE), assumant ainsi la responsabilité d’une mise en œuvre en toute sécurité de l’application avec des AGV.
Une gestion claire des accès
Pour garantir la protection des processus intralogistiques contre la fraude ou toute utilisation inappropriée, une Gestion des Identités et des Accès complète offre une solution idéale qui réunit sécurité et sûreté industrielle. Grâce au système d’autorisations d’accès PITreader, il est ainsi notamment possible de protéger les applications mobiles contre les accès non autorisés. Pour ce faire, l’utilisateur se voit attribuer des autorisations personnelles sur un transpondeur RFID compact avec lequel il peut s’authentifier directement au niveau du processus. Les experts de Pilz expliquent aux visiteurs du salon comment cette solution peut être mise en œuvre de manière flexible.
Une coopération pour la gestion en toute sécurité d’une flotte d’AGV
Pour une intralogistique encore plus productive, Pilz propose, en coopération avec NAiSE GmbH, expert en automatisation des flux de matériel, le premier gestionnaire de trafic et de commandes au monde pour tous les acteurs du secteur. NAiSE Traffic analyse en temps réel le flux de trafic et de marchandises dans les applications intralogistiques de manière sûre et efficace, pour les personnes comme pour les fabricants, et pour les chariots élévateurs tels que les AGV comme pour les gerbeuses à fourche. Sur le stand partagé par les deux entreprises lors du salon, les visiteurs pourront découvrir par eux-mêmes le fonctionnement de NAiSE Traffic et s’informer des autres solutions de la start-up de Stuttgart.
Pilz au salon LogiMAT, hall 6, stand A21.
Plus d’informations sur la participation au salon disponibles ici.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be