Ostfildern, Allemagne, 15 juil. 2020

Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2  de Pilz pour les applications dans les techniques de chauffe

Il est désormais possible pour la première fois de gérer en toute sécurité non seulement la commande et la surveillance du brûleur lui-même, mais aussi l’ensemble de l’installation de chauffe. Le nouvel appareil de base PNOZ m B1 Burner des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz prend en charge, à partir de la version 10.12 du logiciel PNOZmulti Configurator, la surveillance et en même temps la commande en toute sécurité des installations de chauffe.

Les fabricants de machines et d’installations de techniques de chauffe doivent tenir compte d’une multitude d’exigences légales et normatives : avec le PNOZ m B1 Burner, ils peuvent désormais non seulement configurer facilement différentes applications de brûleurs, mais aussi surveiller en même temps les fonctions de sécurité liées à l’installation.

Une toute nouvelle base
L’appareil de base « Burner » est pris en charge à partir de la version 10.12 du logiciel PNOZmulti Configurator. Celui-ci fournit maintenant un bloc fonctions de brûleurs pour la configuration de l’appareil de base PNOZ m B1 Burner. Le nouvel élément logiciel est certifié selon les normes européennes pertinentes, notamment l’EN 298 et l’EN 50156. Ainsi, le « Burner » répond aux exigences de sécurité les plus élevées.

Le « Burner » pour les exigences les plus diversifiées
Le bloc fonctions de brûleurs reproduit les fonctionnalités étendues d’un automate de chauffe électronique configurable de manière flexible. Il est ainsi en mesure de gérer l’ensemble de l’installation. Les utilisateurs gagnent ainsi du temps lors de la planification et de l’ingénierie de leur installation de chauffe. Différents types de brûleurs tels que les brûleurs pilotes ou les brûleurs secondaires, l’allumage direct ou indirect, le fonctionnement à basse ou haute température peuvent être contrôlés et surveillés en toute sécurité.

Vous trouverez plus d’informations sur le produit ici

Avec le nouvel appareil de base PNOZ m B1 Burner des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz, il est désormais possible pour la première fois de gérer en toute sécurité non seulement la commande et la surveillance du brûleur lui-même, mais aussi l’ensemble de l’installation de chauffe. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)
Avec le nouvel appareil de base PNOZ m B1 Burner des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz, il est désormais possible pour la première fois de gérer en toute sécurité non seulement la commande et la surveillance du brûleur lui-même, mais aussi l’ensemble de l’installation de chauffe. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)

Avec le nouvel appareil de base PNOZ m B1 Burner des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz, il est désormais possible pour la première fois de gérer en toute sécurité non seulement la commande et la surveillance du brûleur lui-même, mais aussi l’ensemble de l’installation de chauffe. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be