Il existe désormais pour le système de caméras de protection PSENvip 2 de Pilz, un module de mesure de l’angle de pliage capable de transférer des données d’images exploitables au système de commande de presse. Ainsi, l’opérateur voit directement la valeur de l’angle de pliage sur l’interface utilisateur (IHM) lors du pliage, ce qui évite de recourir à un coûteux système de mesure de l’angle ou de procéder à une fastidieuse mesure manuelle. Cela réduit à un minimum les coûts et le temps nécessaires pour le premier ajustage du système et les ajustages suivants. Avec le PSENvip 2, le processus de pliage est à la fois productif et sécurisé, garantissant ainsi une grande disponibilité des presses plieuses.
Ostfildern (Allemagne), 6 avr. 2021
Nouveau module de mesure de l’angle de pliage pour le système de caméras de protection PSENvip 2 de Pilz – pour des processus de pliage plus productifs !
En plus de réduire leurs coûts et de gagner du temps, les utilisateurs gagnent également de la place qui serait autrement nécessaire pour l’installation d’appareils supplémentaires.
Une technologie innovante même en conditions extrêmes
Le système de caméras de protection PSENvip 2 de Pilz surveille l’ensemble du processus de pliage via un système optique novateur. Installé sur le tablier supérieur de la presse plieuse, le PSENvip 2 détecte les corps étrangers les plus petits qui se trouvent dans le champ de protection entre l’émetteur et le récepteur et il permet ainsi un travail productif en toute sécurité. Plutôt qu’une source de lumière laser, le PSENvip 2 utilise une solution basée sur des LED qui consiste simplement à éclairer le récepteur le long de l’outil supérieur. Même dans des conditions d’utilisation extrêmes, telles que les vibrations, les réflexions, la lumière indirecte et la lumière diffuse, le système de protection garantit une très haute disponibilité.
Un package complet pour un pliage en toute sécurité
Avec le Fast Control Unit du système d’automatismes PSS 4000, le système de caméras de protection PSENvip 2 constitue une solution complète conforme à l’EN ISO 12622 offrant une sécurité optimale des presses plieuses. La solution complète garantit un traitement plus rapide et, par conséquent, une course de freinage plus courte, pour une coupure encore plus rapide des presses plieuses. La productivité maximale obtenue par une utilisation simple assure un processus de pliage efficace.
Vous trouverez ici plus d’informations sur le PSENvip
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be