Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 29 mars 2017

La gamme pour l’automatisation s’agrandit avec le scrutateur laser de sécurité PSENscan de Pilz – plus de productivité en série et en 2D

Le nouveau scrutateur laser de sécurité PSENscan de Pilz surveille jusqu’à trois zones séparées simultanément et augmente ainsi largement la productivité des installations. Vous pouvez relier en série jusqu’à quatre scrutateurs laser de sécurité selon le principe maître-esclave, ce qui réduit significativement les opérations de câblage et les coûts d’installation. Grâce à la libre configuration des champs de protection et d’alerte ainsi qu’à l’adaptation à des contraintes architecturales existantes, le PSENscan peut être intégré en toute simplicité dans les applications les plus diverses.

Avec la nouvelle famille de produits des scrutateurs laser de sécurité à configuration flexible, Pilz complète sa gamme pour l’automatisation : le domaine d’application s’étend d’une surveillance des surfaces stationnaire, à la collaboration homme / robot (CHR), en passant par les véhicules à guidage automatique (VGA). En association avec les micro automates configurables PNOZmulti ou les automates programmables du système d’automatismes PSS 4000 de Pilz, vous obtenez une solution complète et économique d’un même fournisseur.

Dépenses minimales pour une sécurité maximale
Le scrutateur laser de sécurité offre une surveillance des surfaces en deux dimensions avec un grand angle d’ouverture de 275° : contrairement à un scanner à 180°, les applications dans lesquelles plusieurs côtés adjacents d’une machine ou d’un VGA doivent être surveillés peuvent ainsi être réalisées avec moins d’appareils. Cela réduit les coûts d’investissement et augmente la rentabilité de l’application.
Le PSENscan peut être utilisé de manière flexible dans diverses situations grâce à l’enregistrement de différentes configurations de zone. Vous pouvez ainsi définir par exemple pour le mode réglage et le mode productif des zones de sécurité et d’alerte de tailles différentes ou adapter les zones à la pièce qui vient d’être usinée. L’adaptation flexible et simple à différentes situations architecturales existantes vous fait économiser du temps et des coûts en mode réglage.

Scrutateur pour une plus grande performance
Jusqu’à trois zones séparées peuvent être surveillées simultanément et jusqu’à 70 configurations commutables peuvent être réglées. L’application devient ainsi plus productive. Le montage en série – max. quatre scrutateurs sont possibles – selon le principe maître-esclave permet de réduire largement les opérations de câblage et les coûts d’installation.
En outre, une portée du champ de protection de 3 à 5,5 mètres pour l’espace de sécurité permet de couvrir de grandes surfaces avec un seul appareil. L’espace d’alerte couvrant jusqu’à 20 mètres permet également d’avertir une personne à temps, par un signal sonore ou par une adaptation de la vitesse de la machine par exemple. Cela protège l’application contre un arrêt de production et augmente ainsi simultanément la sécurité et la productivité.

Conception flexible de l’automatisation laser de sécurité
On utilise le logiciel PSENscan Configurator pour la configuration du PSENscan. Pour cela, le PSENscan est relié à l’ordinateur de configuration via le port Ethernet. Le logiciel permet de réaliser des zones de sécurité et d’alerte ainsi que tous les autres réglages. À l’aide d’un mode apprentissage, le scrutateur laser de sécurité détecte les obstacles solides dans son environnement qui doivent être omis dès le départ des zones de surveillance. Cela simplifie le réglage et réduit le temps de mise en service.
Le nouveau scrutateur peut être équipé en toute simplicité avec le module d’enregistrement existant en cas de remplacement de l’appareil. En effet, la configuration complète peut être sauvegardée sur un module d’enregistrement interchangeable. Une nouvelle configuration n’est donc pas nécessaire.

Sensible mais résistant à la poussière
Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est non seulement conçu avec un indice de protection IP65, mais la structure complète de l’appareil a également été optimisée de manière à détecter et à éviter les erreurs déclenchées par des particules de poussière. L’appareil indique, sur l’afficheur intégré, les informations ou les messages d’erreurs. Si des personnes ou des objets se trouvent dans la zone d’alerte ou de sécurité, une remarque surlignée en couleur apparaît sur l’afficheur, ce qui la rend bien visible même à une grande distance. Le PSENscan assure ainsi une grande disponibilité.

Vous trouverez un complément d’informations sur le produit sur www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

Pilz expose dans le hall 9, stand D17. Vous trouverez un complément d’information sur la participation de Pilz au salon sur : www.pilz.com/interpack

Le nouveau scrutateur laser de sécurité PSENscan de Pilz surveille jusqu’à trois zones séparées en toute sécurité. La productivité des applications protégées par laser est ainsi largement augmentée.

Le nouveau scrutateur laser de sécurité PSENscan de Pilz surveille jusqu’à trois zones séparées en toute sécurité. La productivité des applications protégées par laser est ainsi largement augmentée.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be